处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

输液监护报警电路设计方案之构想

输液监护报警电路设计方案之构想
来源:我爱方案网 时间:2012-11-02

【导读】目前,患者输液必须有人盯住吊瓶,当药液快尽时,及时告诉医生。手术后的患者,夜间要换几瓶药,给护理人员造成很大的工作负担。

我们试制了一种输液监护器,患者输液时将小探头夹在输液器的液斗上,吊瓶药液滴尽时,液斗里药液平面下降,液斗里液面下降到一定值时监护器即发出报警声,提醒医护人员换药。经实验,灵敏度和准确性都很好。

一、电路原理

本设计采取了非接触性的取样方式——电容法。它是在透明有机玻璃框架内侧贴两片铜片组成液位 传感器 ,见图1。输液时,输液器的液斗夹在两个铜片之间。我们知道,电容的容量与两个极板中间的介质有关,液体介质就比空气介质容量大。从而用测量两个铜片之间电容量的方法取得液位信号。


图1是用有机玻璃片制成外壳(用胶粘成)。正面敞开,卡在液斗上,还能直接看见液斗液位。两个铜片的电容量与液位高低成比例。液位下降则电容减小,监护器测得的电压也减小,通过放大和比较,小于设定值时,扬声器就发出提醒声音(轻微的救护车的声响)。

输液自动监护器电路见图2。非门IC1、IC2、IC3与电阻R1、R2及电容C1组成振荡器,产生交流振荡信号。C3是液位传感器内侧两个铜片组成的电容。振荡器的交流信号通过C2和C3耦合到二极管VD1整流,得到直流信号。


C3的容量随药液液位而变化,所以,直流信号的大小就代表了液斗液位的高低。运算放大器IC4、电阻R4和R5组成同相运算放大器。由于监护器的工作电压很低,C3容量很小,直流信号就很微弱。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次