处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

汽车无钥匙进入Atmel,NXP方案

汽车无钥匙进入Atmel,NXP方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-01

【导读】汽车无钥匙进入是指采用先进的RFID (无线射频识别) 技术,通过车主随身携带的智能卡里的芯片感应自动 开关 门锁,本文介绍Atmel完整的汽车门禁 (PKERKE) 开发系统 和NXP PKERKE 方案。

汽车无钥匙进入是指采用先进的RFID (无线射频识别) 技术,通过车主随身携带的智能卡里的芯片感应自动开关门锁,也就是说当您走近车辆一定距离时,门锁会自动打开并解除防盗; 当您离开车辆时,门锁会自动锁上并进入防盗状态。时代在发展,科技在进步,越来越多的高科技、新鲜玩意进入了当代汽车装备之中,当初设计这些东西都是为了人们在使用汽车时更方便、更安全。因此像无钥匙进入系统这类人性化装备很快后必将成为各级汽车的标配装备。

本文介绍Atmel,NXP 智能无钥匙进入方案:
一、Atmel完整的汽车门禁 (PKERKE) 开发系统
二、NXP PKERKE 方案

一、Atmel完整的汽车门禁(PKERKE)开发系统
Atmel 完整的汽车门禁(PKERKE)开发系统ATAK51001,可用在下列三种应用:
# PEPS (Passive Entry Passive Start):被动进入被动的开始
# RKE (Remote Keyless Entry):遥控车门开关
# IMMO (Immobilizer):防盗

使用ATAK51001的好处有2 个:
# 提供完整的产品选择 客户或工程师可以创建自己的专用设计,Atmel广泛的产品范围包括专用的射频发射器,接收器和收发器,以及集成RF,LF和AVR微控制器,均可以满足客户或工程师的所有设计需求;Atmel的接收器,还提供更好的功能整合和灵敏度,以降低产品成本。
# 高度安全的解决方案 Atmel的汽车安全产品组合具有非常安全的双向射频连结和专用 LF唤醒通道PEG解决方案。 所有新的Atmel汽车门禁(Car Access) 产品皆符合AES-128加密标准的安全性。



二、NXP PKERKE 方案


方案特点:
HITAG2加密算法
低功耗,一颗2032 的3V锂电池,钥匙可用3 年
感应范围高达2.5m
车内外检测精度高达2cm
无钥匙进入,无钥匙一键启动
车主离车自动锁车
RKE功能开门、锁门、找车功能

方案框图:

方案图片:

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次