处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

利用ECG AFE简化病人监护仪设计

利用ECG AFE简化病人监护仪设计
来源:我爱方案网 时间:2012-10-29

【导读】在较高水平的系统以及病人监控设备的元件系统中不难发现,许多数据采集系统都存在典型的信号链,包括信号采集、信号调理与处理以及工作通信。如果再深入探究,就会发现有很多的设计问题需要理解,比如有关信号完整性和共模抑制对信号的影响等问题等等。
保证使用电气连接设备的病人的安全同样至关重要,但这会增加设计的复杂度。病人有时可能需要进行除颤,在这时候,我们必须防止系统自身受到此类活动的影响。不仅如此,还有其他的许多行业规范以及实践中的实际问题也会影响系统的终设计。

图1是12导联ECG(心电图)监控器件的典型信号链,架构非常复杂,存在各种细微差别和复杂性。


 
ECG监控

ECG的测量,即心脏的电活动。测量ECG信号的设备包括便携式动态心电监护仪、临床心电图仪以及高通道心脏标测系统,这些设备在不断开发中。这些测量系统使用的环境十分广泛,图2中所示的是其中的一些典型场合。例如医院的使用环境包括手术室、重症监护室、电生理实验室等,每种环境都有需要解决的设计难题。这些环境所面临的设计难题的复杂性和测量目标都十分广泛,而且范围仍在不断扩大。随着医疗保健行业朝着远程病人监控方向发展,开发人员面临着一系列新的挑战,需要随时提出新的应对措施。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22041次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15907次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15864次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14046次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11722次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9302次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9087次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次