处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MathWorks更新Stateflow 简化Simulink控制逻辑设计

MathWorks更新Stateflow 简化Simulink控制逻辑设计
来源:新电子 时间:2012-10-26

MathWorks 推出可简化控制逻辑设计的新版本 Stateflow(R2012b 版)。新的 Stateflow 编辑器、状态转移表和 MATLAB动作语言,可帮助工程师更为高效地构建管理控制、任务调度和故障管理等应用程序。

主要新功能

Stateflow 编辑器可在同一窗口中通过选项卡访问 Simulink 模型和 Stateflow 图表,以及使用智能向导、转移指示线、拖动边界和即时错误通知来辅助状态图编辑。

状态转移表可使用具有自动完成、语法纠错和诊断检查功能的简单结构化界面来构建和编辑状态机。

MATLAB 作为动作语言可使 MATLAB 用户更轻松地构建状态机和流程图。

集成调试器可帮助逐步运行逻辑和发现设计问题

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22353次
2 1N4001 0.19MB 18258次
3 DAC1220E 0.95MB 16587次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16098次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14278次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 12001次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9575次
8 DS1337U+ 0.28MB 9347次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9319次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9213次