处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Active-Semi为大中华区客户提供首创节能产品主芯片解决方案

Active-Semi为大中华区客户提供首创节能产品主芯片解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-10-25

德克萨斯州达拉斯,2012年10月25日— 电源管理IC、电源转换,及节能LED驱动器的创新开发厂商 技领 半导体公司( Active-Semi International)在大中华区稳步扩大运营基地。技领半导体总部位于美国德克萨斯州达拉斯市,至今每年付运2亿个电源管理IC产品,大约有80%运往中国。技领半导体在大中华区设有四个办事处,负责公司的大多数业务运营,其中包括设在上海张江高科技园区内的研发部门。

在全球的家用电器和工业控制市场之一的中国,制造商一直致力将家用电器、工业控制、交通运输,以及可再生能源产品的低效率的设计转换为智能化的节能技术。为帮助客户加速转换进程,技领半导体凭借在电源管理和转换技术领域植根已久的技术积累开发出世界首创节能产品主芯片解决方案。今天发布的 节能应用控制器 (Power Application ControllerTM)平台可以满足客户对基于微控制器的节能产品的快速开发需求。

目前广泛采用的复杂而昂贵的“芯片组”(Bag of chips)解决方案需要研发人员经历繁杂的模拟和功率系统设计,从而增加产品成本和开发周期。与之不同的是PAC平台具有智能系统集成和可配置性,是市场上的全集成通用高压功率控制器 - 它基于业界的32位ARM CortexTM M0内核,集成了一系列电源控制和转换模块,包括一个一体式电源转换管理器、高达600V的专用功率驱动器,以及可配置模拟前端,为市场提供了一个全新的节能产品系统设计选择。

技领半导体计划提供包括电路图、PCB布局和固件的完整系统参考设计。PAC 平台预计也将吸引第三方设计公司(independent design houses, IDH)社群,助力开发各种绿色产品应用并与其客户分享成功。

技领半导体成立于2004年,现已售出超过10亿个电源管理IC产品。初期发展资金主要来自硅谷风险投资公司,其后,受益于大中华区市场的巨大潜力,以及技领半导体对这地区的积极投入,公司业务在大中华区稳步增张。公司现今已拥有约100位本地雇员。技领半导体的知名本地客户包括中兴、联想、华为、富士康、长虹、 海信和英业达。现有产品线包括移动手机和平板电脑AC/DC电源充电器、用于应用处理器(application processors,AP)的电源管理单元(power management units, PMU/PMIC)、用于平板电脑和智能电话的大功率汽车充电器,以及用于LED照明的驱动器。

技领半导体执行副总裁王许成表示:“我们全面致力于大中华区的发展,可用肯定在未来数年里这个市场的规模和重要性将会继续增加,并且相信PAC平台的推出将会对本地区的节能产品开发做出积极贡献。我们预计2013年公司年度增长率将超过30%,2014年来自主要客户带动的PAC 销售量也将有更为强劲的增长。”

关于技领半导体 (www.active-semi.com)

技领半导体公司(Active-Semi)成立于2004年,公司总部位于美国德克萨斯州达拉斯市。该公司是用于模拟电源数字控制的灵活与高集成度半导体电源管理解决方案的企业,其模块化电源管理解决方案通过简化设计,提升移动设备性能和实现智能化电池充电,增强现今的消费电子产品和工业设计。技领半导体解决方案采用节能的电源转换架构,限度地减少能源使用,缩短系统开发周期并降低成本。

技领半导体每季付运5,000万个电源IC产品,并于2012年5月达到“付运10亿个器件”的重要里程碑。公司不断开发新的知识产权,以实现尖端的解决方案,并且拥有超过89项已经批准专利和25项审理中专利。

“技领团队”(Team Active)拥有大约150位国际性模拟和混合信号半导体专家,他们分布在位于美国、中国大陆、中国香港、中国台湾、日本和韩国并通过ISO9001:2008认证的运营/研发中心和销售/市场营销机构中。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次