处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

QNX CAR 2 应用平台支持英伟达Tegra系列处理器

QNX CAR 2 应用平台支持英伟达Tegra系列处理器
来源:21ic 时间:2012-10-24

21ic讯 QNX软件系统有限公司今日宣布,公司正与英伟达合作为汽车市场提供先进的信息娱乐解决方案。作为该合作计划的一部分,NVIDIA® Tegra®处理器将支持QNX CAR™ 2 应用平台。

Tegra处理器是一个集四核ARM CPU、NVIDIA GeForce® GPU以及专用音频、视频和图像处理器于一身的片上系统。该高节能处理器只有指甲盖大小,却能实现生动的3D图形、流畅的视频播放和先进的音频处理,同时对汽车电子系统的要求较低。

QNX软件系统有限公司战略联盟总监Linda Campbell表示:“QNX软件系统公司和英伟达在为汽车娱乐创新领袖奥迪提供生产方案上有着成功的经验,我们非常高兴我们一代的汽车平台支持Tegra。”

QNX CAR 2 应用平台是一个预集成的软件栈,可以减少创建高度复杂和个性化的车载信息娱乐系统花费的时间和精力。该平台曾赢得CES 2012 大奖,目前众多汽车制造商和一级汽车零部件供应商正在其下一代信息娱乐系统中部署该平台。

英伟达汽车业务部总经理Taner Ozcelik表示:“QNX软件系统和英伟达通力合作,可提供超越客户期望的、具突破性的用户体验。”

应用于奥迪A6上的QNX和英伟达技术

在10月16日举办的美国底特律国际汽车电子展览会上,英伟达展示了广受好评的奥迪A6,该款汽车配备了采用QNX软件系统公司技术和NVIDIA技术的信息娱乐系统。该系统提供了生动的图形,包括整合Google地图和实时Google Earth的3D导航,以及自然的声音识别。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次