处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

图像传感器"CCD与CMOS"已分出应用高下

图像传感器"CCD与CMOS"已分出应用高下
来源:安防知识网 时间:2012-10-24

    HD-SDI摄像机在图像质量和传输延迟方面比网络高清摄像机更有优势,在应用上也和传统的模拟监控方式保持一致,对于从事传统监控的工程商而言比较容易掌握。苏州科达科技有限公司产品经理王军亦对其持一定的认可:“HD-SDI摄像机符合公安部要求的IP不上路面的要求;在强势的推广情况下,市场上肯定会对HD-SDI有一定的需求,比如智能交通,高速公路等领域。”

  但HD-SDI摄像机劣势也同样明显,北京汉邦高科数字技术股份有限公司摄像机研发部经理于建兵淡到:“例如后端的配套较少、传输距离近、控制麻烦等等。主要是两个问题,一是传输距离要如何突破100米;二是数据,现在控制数据、音频数据没有标准化。HD-SDI摄像机的推广要依赖于系统的健全,从前端到后端的整体解决方案,若没有解决的话,应用上会有很大问题。”

  在高清路上,更为恰当的说,二者是友而非敌,殊途同归,都是高清时代的推动者。正如深圳英飞拓科技股份有限公司市场部产品经理吴莹莹所说:“网络监控具有开放性、扩展性等优势特点;而HD-SDI亦具有实时性、高画质、稳定性、安全性等技术优势。前者在平安城市等大型项目上更有优势,后者在金融、智能交通等更有优势。我们认为推动两个系统融合的解决方案,使客户同时获得两个系统的优势,更可为客户创造更大的价值。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次