处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell 支持单卡双待双连接方案完全解密

Marvell 支持单卡双待双连接方案完全解密
来源:我爱方案网 时间:2012-10-22

【导读】国内的运营商将在TD-SCDMA与TD-LTE方面兼顾发展,需要解决二者共存问题。好消息是,Marvell PXA 1802 LTE多模单芯片通信处理器方案能很好的解决此问题,同时又兼顾FDD和TDD两大阵营,实现通信系统3G/4G平滑交接演进,使未来网络与移动终端设备的无缝连接成为可能…

移动演进面临的问题并非来自TD-LTE本身,更多是3G与4G之间的融合和跟进。考虑到LTE在建网初期,覆盖率和接入稳定性尚未一步到位,处理器芯片的设计除了支持LTE以外,还要支持TD-SCDMA、WCDMA和GSM标准。尤其是,为了满足不同运营商在引入LTE网络后,对语音业务支持的要求,芯片PXA1802提供了支持单卡双待双连接方案。

移动通信进入LTE(长期演进)时代,必然带来技术上的创新。LTE技术的采用,能提升频谱效率,使用户享用超高数据率。在全球积极推出商用LTE服务的同时, 国内的运营商将在TD-SCDMA与TD-LTE方面兼顾发展,需要解决二者共存问题。 LTE还首次把TDD(时分双工)和FDD(频分双工)技术统一起来,基于同一核心网共享设备和网络管理,平衡网络的覆盖和容量,减轻互操作和漫游压力,有效地利用频谱和地域资源。无疑,这一切对于当前LTE通信处理器芯片技术水平,掀起了一场前所未有的挑战。

与单模LTE产品相比, 多模在设计上,除了需要处理好高集成度带来的复杂问题,还需要解决好产品的功耗、性价比和稳定性问题。本文简介Marvell推出的新品PXA1802多模调制解调器的整体性能、系统结构、功能特色和典型应用。 PXA1802 是单芯片基带调制解调器,可支持TDD和FDD LTE制式,支持GSM、EDGE、WCDMA、TD-HSPA+、HSPA+等多模,成为LTE新贵。

PXA 1802 LTE多模单芯片的整体性能
调制解调器PXA1802的整体特性可以从蜂窝网络系统、调制解调器和多重无线平台三方面来描述。
•蜂窝移动网络特性:
  * LTE平台解决方案: 支持LTE FDD/TDD, Release 9, Category 4:下行150Mbps,上行50Mbps;支持相应的带宽选项
  * 3G平台解决方案: 支持Release 8 TD-HSPA+, DLDC, 下行8.4Mbps,  Release 7 HSPA+, 下行21Mbps
  * 协议堆栈: 支持蜂窝网络2G/3G/4G协议堆栈
  * 射频解决方案: 支持多频LTE,多频段3G, 四频EDGE,DigRF3G和DigRF4G接口

•调制解调器特性:
  * 调制解调RISC内核: ARM 9,带有数据包处理加速器; L1指令和数据高速缓存(Cache), L2缓存, 指令紧耦合内存(ITCM),数据紧耦合内存(DTCM)
  * 信号处理DSP内核: 微信号处理架构VLIW DSP内核, L1指令和数据高速缓存, 指令和数据SDRAM

•无线平台特性:
  * 支持3G/无线局域网(WLAN)/蓝牙(BT)/FM/GSP/NFC 共存
  * 支持IP多媒体子系统(IMS),IP语音(VoIP)和其他运营商高级服务
  * 多天线输入输出(MIMO)技术,波束成形技术

值得一提的是,设计当初,便考虑了当前国际上LTE网络已有相当地区采用FDD制式,设计方案上从一开始就选择支持TDD和FDD,以致整体配置上避免重叠。 实际上,LTE虽然存在TDD和FDD两大阵营,但其区别仅占很小比例,主要体现在底层上的区别,而在协议栈层面大都是一样。共享资源的结果,是设计趋于合理,体积减小,功耗降低。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次