处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Calxeda计划于2014年推应用于服务器的64位ARM处理器

Calxeda计划于2014年推应用于服务器的64位ARM处理器
来源:cnbeta 时间:2012-10-19

Calxeda,这位首度将ARM内核搬上服务器处理器的企业刚刚宣布将于2014年之前在其服务器产品上使用64位ARM芯片。Calxeda的发展蓝图中有对这系列芯片进行详细的说明,从中了解到Calxeda未来计划发布两个系列的新一代硬件产品,分别是64位和32位ARM处理器。



Calxeda为其正在研发的64位芯片命名代号Lagos,整个64位处理器将基于ARMv8架构。实际上ARM发布其64位架构方案离现在已经有一年的时间了,并且也曾预计采用这一架构的服务器预计将在2014年前后面世。

Calxeda刚刚于上周收到了5500万美元的资本基金,企业打算用这笔钱致力于芯片开发。目前Calxeda提供的标准32位服务器芯片名为EnergyCore(能量核心),这块芯片建基于ARM的Cortex-A9微架构设计。此产品已应用于如戴尔和惠普的服务器中。

ARM处理器之所以发展得越来越快,越来越受大众欢迎,与其相较Intel处理器更高的执行效率是密不可分的。为满足不断增长的计算需求,Calxeda开始了64位芯片的研发工作,预计将花费数年时间。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次