处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Lantiq在世界宽带论坛上展示接入网络和家庭网关解决方案

Lantiq在世界宽带论坛上展示接入网络和家庭网关解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-10-18

2012世界宽带论坛——阿姆斯特丹——2012年10月16日——的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司( Lantiq )在2012世界宽带论坛(Broadband World Forum 2012)上展示推动下一阶段有线网络连接和室内媒体分发的多种解决方案。之前与本周活动相关的各项发布,体现了公司通过提供高性价比、高性能系统技术来优化终端用户体验,从而提升通信服务供应商能力的决心。

• 首款商用的反向供电光纤到分配点(FTTdp)的解决方案,该方案由Lantiq与Aethra®通信(Aethra® Telecommunications)共同开发,采用了标准的光纤和铜线宽带技术,在超过200米的双绞铜线上提供高达250Mbps的总速率。

• Lantiq近通过与ASSIA, Inc.携手合作,以提升vectored VDSL系统的管理,并使运营商在部署vectored VDSL时获得性能。

• Lantiq的 AnyWAN™系统架构和设计方案提供了从一种基本设计构建各种网关的灵活性,这些网关可支持一系列广域网(WAN)接口和本地网络连接。

• 与SoftAtHome继续合作,将在现场展示一种基于Lantiq的、运行SoftAtHome操作平台(SOP)的网关,它能够在多屏环境下支持智能家庭的各种先进服务。

• DuSLIC-xt单芯片用户线路接口电路(SLIC),它可在宽带客户端设备中为实现单或双通道语音电话提供所有必要的功能。

Lantiq在世界宽带论坛上的演示与活动

观众可在11厅C4展位上观看各种基于Lantiq芯片(IC)和固件的先进网络技术解决方案。与会者将能够了解到Lantiq的FTTdp技术如何通过GPON和VDSL2,在从室内为远程分配点供电的同时提供宽带服务。其他展示包括Lantiq的AnyWAN技术,该技术可使用户在不更改客户端软件或者系统解决方案拓扑结构的基础上,使用任何WAN接口。Lantiq也将展示其带有集成Wi-Fi功能的XWAY™ ARX300芯片组,该芯片组可在ADSL2+、VDSL2、以太网、GPON和LTE上行链路之间实现方便切换,也是业界首款在一个系统级芯片(SoC)中将2x2和3x3天线配置与内置CPU卸载功能结合,并无缝地集成到一个DSL系统中。

Lantiq资深副总裁兼用户端设备(CPE)事业部总经理Dirk Wieberneit将做题为“现代联网家庭及开放式服务或主动式管理的角色”的演讲。这次演讲是宽带家庭峰会分论坛的组成部分之一,将于10月17日星期三当地时间17:45-18:15 举行。

如希望了解更多Lantiq在2012世界宽带论坛上相关活动的详情,请访问www.lantiq.com/bbwf。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次