处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Atmel展示首款用于PRIME智能电表应用单芯片解决方案

Atmel展示首款用于PRIME智能电表应用单芯片解决方案
来源:中国电子网 时间:2012-10-18

爱特梅尔公司(Atmel Corporation)在荷兰阿姆斯特丹Metering Billing/CRM展会上,展示了世界首款针对快速增长的PRIME智能电表市场、采用ARM Cortex-M4处理器的微控制器(MCU)的单芯片电力线通信(power line communications, PLC)解决方案。

爱特梅尔SAM4SP32A是具有高集成度的崭新紧凑型解决方案,在单芯片SoC中结合了一个基于Cortex-M4处理器的MCU、2MB双组(dual-bank)闪存、160KB SRAM和一个高性能PLC收发器,从而降低了总体系统成本。

SAM4SP32A SoC完全符合的电力线智能电表发展项目(Power Line Intelligent Metering Evolution, PRIME) PLC规范。

为了支持智能电表所要求的复杂协议,实现应用及协议栈的固件升级在现场独立完成,新型SoC集成了爱特梅尔的PLC技术和带双组结构2MB程序存储器的高性能Cortex-M4 MCU。这种新型解决方案还利用了Cortex-M4 MCU功能强大的外设,包括串行外设接口(SPI)、TWI和USART来支持智能电表应用所需的各种通信接口。

爱特梅尔的SAM4SP32A SoC具有高水平的集成度和功率效率,同时具有高达34.8dBuV的杰出灵敏度,以及73.18dB的动态范围。这款新型SoC包括一个功耗比目前市场上其它解决方案低40%的集成式低功耗放大器。

优化设计过程

为了优化PLC智能电表解决方案的设计过程,SAM4SP32A将获得公司广受欢迎的集成开发环境(IDE)版本Atmel Studio 6的支持。Atmel Studio 6目前可以同时支持基于爱特梅尔32位ARM Cortex-M系列处理器和爱特梅尔8/32位AVR的微控制器(MCU)设计。基于超过10万名工程师和设计人员在ARM Cortex-M系列处理器上的应用支持的广泛AVR客户群,这些客户首次拥有了在单一无缝环境中开发和调试爱特梅尔MCU应用所需的全部工具。Atmel Studio 6现已免费提供。

为了进一步加速设计过程,爱特梅尔还为SAM4SP32A SoC提供了SAM4SP32AAEK-99评估套件,包括两块电路板、整套软件库、应用示例、一个PHY测试仪、PRIME网络管理器和PC USI测试。评估套件将于2013年季供货。

供货

爱特梅尔现为先期客户提供SAM4SP32A SoC样品,并将于2013年季提供批量产品。这款SoC采用球间距为0.4mm、尺寸为14mm x 14mm的128引脚LQFP封装。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次