处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

JDSU发力无线测试领域 将推TD LTE测试方案

JDSU发力无线测试领域 将推TD LTE测试方案
来源:企业网 时间:2012-10-18

JDSU产品市场经理Jason Byrne在接受记者专访时表示,固网、光通信测试一直是JDSU的传统强项;与此同时,JDSU也看到了无线测试领域有很大的市场空间,JDSU今后将同时兼顾固网和无线这两个领域的测试解决方案。目前,JDSU已经通过一系列收购来进一步扩充产品线,使JDSU能够继续在测试领域中保持的地位。

据Jason介绍,为了进一步加强在无线测试领域的实力,今年8月份,JDSU已经与韩国无线测试和测量解决方案提供商GenComm达成终协议,JDSU将收购GenComm。

GenComm的产品及方案目前以 OEM 的方式经由JDSU分销,其产品主要用于全球范围内的一级服务提供商、无线网络制造商和承包商,促使他们快速提供无线业务,帮助他们创造新的收入并改善全球数以万计无线用户的服务。

“通过这次收购,JDSU希望能帮助我们的用户在无线领域更好的维护基站以及基站的周边设备。同时,使得我们可以利用强大的无线研发经验和技术,帮助我们创新出新的途径以支持2G、3G和新兴的4G网络。”Jason说。

目前,JDSU已经推出了极具特色的解决方案,例如PacketPortal,可利用创新的方法进行网络智能的数据收集及分析,可以实时了解到当前的网络情况;还有PacketInsight,是业内快的无线测试解决方案,可以在几秒中内识别网络问题,在提高网络质量的同时,大大降低了成本。

此外,在备受关注的LTE领域,JDSU也有相应的产品。据Jason透露,JDSU去年收购了一家公司,该公司主要做大话务量终端的仿真测试,可以帮助用户在实验室阶段了解真实网络用户在使用时的性能,未来JDSU还会推出TD-LTE的测试解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21999次
2 1N4001 0.19MB 17866次
3 DAC1220E 0.95MB 15864次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15821次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14003次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11678次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9277次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9065次
9 DS1337U+ 0.28MB 9062次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8980次