处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM Mali-T600系列GPU IP解决方案 将在2013年1月上市

ARM Mali-T600系列GPU IP解决方案 将在2013年1月上市
来源:中国电子网 时间:2012-10-17

ARM近日宣布,推出首款针对ARM Mali-T600系列绘图处理器(GPU)的处理器优化套件(Processor Optimization Pack, POP)IP解决方案。ARM表示,此全新的POP IP,是针对基于台积电 (2330)28 奈米 HPM(High Performance for Mobile,移动高性能)制程技术的Mali-T628与Mali-T678进行优化,其中的核心硬化加速技术( core-hardening acceleration technology)能够在短的上市时间内达成的ARM处理器实作。

ARM指出,Mali绘图处理器系列广泛应用于多种终端装置,包括智慧型手机、平板电脑以及智慧电视。重要的是设计厂商能针对特定终端应用优化Mali GPU。

ARM表示,此款优化后的POP IP技术由ARM多媒体处理部门与实体IP部门共同合作开发,目的是可在28奈米制程下获得效能的GPU实作。而此技术能够使Mali-T600系列GPU实作达到更佳的每瓦效能密度(performance density/watt),并大幅节省矽晶片面积。经过验证后,相较于未使用POP IP技术的GPU,此款POP IP可协助GPU提高27%的频率,节省24%的矽晶片面积,同时降低19%的功耗。

ARM强调,POP IP技术具备了实现ARM处理器及GPU优化的三大要件。首先包含了专门针对ARM核心与制程技术调整过的Artisan实体IP逻辑库与高速快取记忆体。其次为全面性的测试报告,记录ARM核心实作所需的确切条件和产生结果。后一项是详细的实作说明,包括晶片平面图规划(floor plan)、程序档(script)、设计工具以及一份POP实作指南,详细记录每个执行方式及个别的结果,以确保终端客户可在更快时间及低风险下达到相同实作。

ARM多媒体处理部门总经理Pete Hutton表示,随着制程技术迈向28奈米,设计厂商需要解决方案来降低风险并尽可能缩短产品上市时程。而ARM也非常乐意将已为Cortex处理器带来优势的POP IP导入Mali GPU。

ARM指出,无论是原有和新加入的合作伙伴,都可立即取得台积电28奈米HPM制程Mali-T628与T678新款POP IP技术授权,而该项IP将在2013年1月上市。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次