处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高集成的全硅收发信套片方案瞄准60GHz应用

高集成的全硅收发信套片方案瞄准60GHz应用
来源:我爱方案网 时间:2012-10-17

【导读】宽带和高的带内EIRP,加上长距离的衰减特性,使得需要数Gbps数据容量的短距离应用引人注目的60GHz方案。但PCB上的互联元件在60GHz时颇为困难且需要昂贵的板材,低成本的方案只能用芯片/封装好的毫米波互联器件。Hittite用一个高集成 的芯片,把标准的基带信号直接转换到60GHz 解决了这个难题,缩小了高频元器件及其互联在PCB上所占的面积。

持续大容量数据需求年年显著增加,在一个持续的竞赛中,技术和应用开发者已经采用越来越宽的带宽,首先是语音,然后是数据,显著的还有视频都在驱动这样的需求。这个需求明显的是在移动通信技术从AMPS到3G的升级,如今4G首次展示的容量是瞄准百万的智能手机和手持设备及其丰富的应用。同样明显的是 家庭WiFi已经从1到54Mbps成功过度,现在正在推进数百兆的IEEE 802.11n和802.11ac。在技术开发中满足数据容量的需求方面,首要考虑的是可用频谱。例如OFDM,MIMO,更高阶的调制和更小蜂窝的应 用,都是在一个给定的频谱数量内有效的增加数据速率和数据容量的一种方式。

很多重要的开发开始用57-64GHz频段,Hittite现在可以提供高集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片组不仅解决很多毫米波频率关键的技术挑战,而且可以提供数Gbps的60GHz通信turn-key连接方案。

60GHz应用
宽带和高的带内EIRP,加上长距离的衰减特性,使得需要数Gbps数据容量的短距离应用引人注目的60GHz方案。这些包括室外 metrocell/picocell回程连接的点对点无线方案,和室内数据连接应用比如无线数Gbps 电缆 的替 代,HDMI,USB3.0,Thunderbolt等,无线的docking stations坞站和视频/杂志信息亭。可用的更宽带宽也适合于机器人需要的短距离高精度的无线 传感器 方面的应用。

1 Hittite 60GHz 收发器芯片组
几个标准和工业小组已经合并了60GHz包括IEEE802.ad和805.15.3c标准的应用,以及无线HD和WiGig联盟。60GHz的许多优势 和挑战。互联元件在PCB上在这些频率是颇为困难且需要昂贵的板材。低成本的方案只能用芯片/封装好的毫米波互联器件。Hittite,作为WiGig的 赞助会员,用一个高集成的芯片,把标准的基带信号直接转换到60GHz解决了这个难题,缩小了高频元器件及其互联在PCB上所占的面积。

1. Hittite 60GHz 收发器芯片组典型参数

HMC6001接收芯片(图1b)接收的60GHz毫米波信号并把它转换到差分的模拟基带IQ信号输出,所有必需的频率产生器,滤波器,增益控制都设计到 芯片里面了,包括一个可编程的高通滤波器可以帮助滤除残余的DC Offset和本振泄露。HMC6001在增益时噪声系数为6dB。表1是收发芯片性能的总结。一个简单的四线数字控制接口可实现信道选择,增益控 制,电路偏置和滤波器带宽设置。

60GHz对相噪是较大的挑战,主要来自参考源和VCO相噪倍频到这么高的频率,为避免噪声系数的恶化,集成的相噪典型值应低于所需调制信号信噪比 10dB。所幸60GHz使用的更快的符号速率,大家所担心集成的相噪距离载波甚远,例如WiGig 1.76GHz的符号速率,1MHz offset的相噪有明显的影响。对于WiGig符号速率HMC6000和HMC6001有大致-25dBc可以满足16QAM的调制。
需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16456次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15999次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9214次
9 DS1337U+ 0.28MB 9214次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次