处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为Ixia解决方案验证并增强企业级网络性能的弹性

华为Ixia解决方案验证并增强企业级网络性能的弹性
来源:21ic 时间:2012-10-16

21ic讯 日前公布的细节说明了华为是如何使用Ixia (Nasdaq:XXIA)解决方案来验证及增强InteropNet网络的弹性的。InteropNet网络为纽约国际网络通信展览会(Interop New York)上的参观者、参展商和工作人员提供业务关键型通讯服务。展会期间,InteropNet架构为近8,000名用户提供生产品质的网络可靠性,参观者使用该架构发送电子邮件、发布状态更新、播放流媒体视频、下载文件以及发送短信等。华为设备为InteropNet的核心提供支持。华为部署了Ixia解决方案,在与展会上所看到的相同的企业级网络条件下对该关键架构进行测试与验证。

Ixia和华为确保InteropNet的网络弹性

· Ixia解决方案被用于打造真实的流量与网络场景,以便在InteropNet发布前对华为核心路由器和交换器的弹性进行优化与增强。

· Ixia和华为联手开展了多项模拟试验,以确保可靠性、恢复能力、性能调节以及总体数据网络吞吐量。通过使用Ixia IxNetwork,华为得以满足众多关键需求:

o 遇到真实的用户流量时,包括双堆栈IPv4/IPv6、RIP、OSPFv3、BGP+、IS-ISv6和IPv6多点传送,网络性能得以验证。

o 在边缘、汇聚层和核心等多点出现网络故障转移时,恢复时间得以改善,连贯的用户体验得以保证。

o 在企业级用户环境中(包括同时有10,000名用户),网络弹性得以增强。

· 作为InteropNet的核心,华为通过其企业级解决方案为网络的多个部分提供支持:

o 核心,使用冗余型华为S9700兆兆位路由系列交换器。

o 汇聚层,使用冗余型华为S7700系列交换器。

o 接入层,使用华为S5700交换器。

在自己独一无二的企业级网络条件下验证弹性

华为企业美国整合营销企业解决方案部门总监Thomas Keenan表示:“作为Interop活动的重要基石,InteropNet是与华为等精挑细选的创新厂商合作的结果,这些厂商齐心协力打造一种可共同操作的尖端网络。作为InteropNet以及全球企业级网络基础架构的重要一员,华为致力于为用户提供可靠而连贯的快速体验。通过使用Ixia解决方案,我们就能构建出我们的设备在Interop或大型全球性企业中部署后将遇到的网络条件,然后部署经过调整的设备以确保终性能。”

Ixia高级市场开发经理Michael Haugh指出:“每一个企业级网络从应用和流量到用户和设备都是不同的。InteropNet也不例外,因为有数千人前往纽约参加行业会议,但同时仍需要可靠的网络连接来回复邮件,发送文件或者通过Skype与孩子联系。对将在独特的网络条件下运作的企业级解决方案进行验证对任何企业都至关重要,通过就InteropNet与华为合作,我们已经构建了一个弹性的网络架构,已经准备好在展会开幕后的黄金时段投入使用。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次