处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex为严苛的船舶工业应用提供广泛解决方案

Molex为严苛的船舶工业应用提供广泛解决方案
来源:EEOWLRD 时间:2012-10-16

(新加坡 –  2012年10月11日) 的全套互连产品供应商 Molex 公司满足船舶运输制造商不断增长的需求,提供多种应对船舶工业之独特挑战的电子产品。Molex以提供耐严苛环境的电子产品而闻名,并且在接近20年的时间内一直为船舶工业提供这项专有技术。所有的产品都设计用于包括海水的恶劣环境,具有良好的密封以防止侵蚀。个别产品可以耐受水和其它各种化学品,比如溶剂和油,因而可以暂时淹没在液体中并适用于舱底。

用于严苛船舶工业的Molex解决方案包括:

 手持式电线压接拉力测试仪:一款用手操作的手动数字拉力测试仪,提供检验压接质量所需的精确拉力读数。可以测量广泛类型的压接端子和电线的拉力强度,提供压接拉力的一致性检验并减少潜在的质量问题。

 密封USB互连解决方案:这些坚固的插头和插座互连产品具有插销式闩锁、密封的PCB插座和包覆成型(overmolded)电缆组件特性,有助于防止灰尘、碎屑和水的进入。这些连接器在高振动状态下具有出色的性能,并且在陆地上或水中具有卓越的防止电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)和射频干扰(Radio Frequency Interference,RFI)能力。

 Quixon™ 快速断开端子:这些连接器为船舶仪表板量具和开关制造商提供了高度可靠的自对准(self-aligning)特性,可实现简单且安全的连接,与标准Avikrimp™、InsulKrimp™和 Krimptite™端子相比,提供了较低的插入力和较大的盲插能力。

 自含式电源连接器(Self-Contained Power Connector,SCPC)系统:一种简单的双件式连接器系统,用于接合和端接坚固的绞合非金属护套电缆,提供快速方便的船舶电缆连接。

 NMEA 2000* 电缆和连接器:完整的开放式标准电缆、电缆组件、连接器、端子和电源产品系列,支持NMEA 2000系统行业标准,用于船上电子设备间的数据通讯。

 MX150L™:一个环保密封的连接器系统,是电源和低电平信号应用,以及具有挑战性的恶劣和严苛应用的理想选择。

 Perma-Seal™端子和接线片:提供环保密封连接,隔离密封并保护接头,避免物理损坏和磨损,以及水、盐和其它腐蚀性化合物的损坏。

Molex全球产品经理Chip Walsh表示:“因为我们的产品特别设计用于严苛的环境,因而它们是应对船舶电子系统中独特条件和挑战的理想选择。Molex致力于持续扩展产品,以期满足船舶市场日益增多的电气和电子应用需求。”

要获得更多信息,请访问Molex网站。获得产品及行业解决方案的信息和信息,请按此注册登记Molex电子报。

关于Molex Incorporated

除连接器外,Molex 还为众多市场提供完整的互连解决方案,范围涵盖数据通信、电信、消费类电子产品、工业、汽车、医疗、军事和照明。公司成立于1938年,在全球16个国家拥有40家生产工厂。Molex公司网站www.molex.com.cn。请在微博t.sina.com.cn/molexconnector关注我们,在优酷网u.youku.com/molexchina观看我们的视频,并在www.connector-cn.net 阅读我们的中文博客。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22236次
2 1N4001 0.19MB 18149次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16019次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14202次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11882次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9454次
8 DS1337U+ 0.28MB 9235次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9147次