处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦将在4G World上展示LTE和WLAN测试与测量解决方案

安捷伦将在4G World上展示LTE和WLAN测试与测量解决方案
来源:21ic 时间:2012-10-15

21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布将在 4G World(展位 322)上展示的 LTE 和 WLAN 测试与测量解决方案,覆盖了适用于下一代移动宽带网络的技术和应用系统。4G World 将于 10 月 30 日至 31 日在芝加哥的麦考密克会展中心(西)举办。

安捷伦专家将在近期活动中展示:

射频和微波手持式测试工具

• 7-GHz/13.6-GHz/20-GHz HSA 手持式频谱分析仪具备耐用、经济的特点,可通过测试管理器简化现场测试,以便在现场进行自动测量。

• 14 款新型 FieldFox 手持式微波分析仪可为现场应用提供媲美台式机的精度和耐用性。重量为 6.6 磅(3.0-kg)的紧凑型微波型号经过配置后可进行 电缆 与天线分析、频谱分析、矢量网络分析或全部分析,频率范围高达 26.5 GHz。

LTE 移动设备研发台式测试

• 借助 Agilent PXT,工程师能够在开发的所有阶段中测试 LTE 数据卡和移动电话设备。作为一款功能极其广泛的 LTE 测试仪器,PXT 不仅能够测试射频参数性能和端到端数据吞吐量,灵活地创建和分析协议信息,还能验证设备是否符合 LTE 设计要求。

LTE 移动设备研发一致性测试

• Agilent LTE 一致性测试能够对 RCT、PCT 和 RRM 进行广泛的测试,并经 GCF 和 PTCRB 验证,可用于 FDD 和 TDD 技术的测试。这对于设备厂商开发和验证在 LTE 网络中使用的产品是必不可少的。

无线和蜂窝协议测试

• Agilent N7109A 是一款多通道(2/4/8)、独立调谐的 6-GHz 射频信号分析仪。它结合了业界的 Agilent 89600 VSA 软件的多通道和 MIMO 测量功能。N7109A 可对波束赋形、载波聚合、OTA 以及天线方向图进行快速、详细的测量,适用于现有和新兴的无线与蜂窝协议。

• Agilent M9381A PXI RF VSG 非常适合对无线和蜂窝无线通信、无线和 RFIC 元件及其它需要一流模块化信号发生器的应用进行测试和验证。它在 PXI 中提供 10-us 的切换时间(列表模式)、+18 dBM 输出功率、160 MHz 带宽、极高的线性度、电平精度和可重复性。

用于 LTE-Advanced、MSR 和 802.11ac 的信号生成和分析解决方案

• 安捷伦提供业界首个 LTE-Advanced 信号生成和分析解决方案,该解决方案使用 Signal Studio 和 89600 VSA 软件,现又增强了载波聚合和 MIMO 功能。

• 安捷伦还提供首个符合 3GPP 标准的多标准无线解决方案,采用 N9083A MSR 测量应用软件和 Signal Studio 软件。

Agilent 802.11ac WLAN 解决方案包括具备 160 MHz 带宽、0.4 % EVM 的射频矢量信号发生器(N5182B MXG)、具备 160-MHz 分析带宽的 PXA 信号分析仪,以及 N9077A 802.11ac 嵌入式测量应用软件或 89600 VSA 软件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次