处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谷歌开发虚拟大脑或率先应用于语音识别

谷歌开发虚拟大脑或率先应用于语音识别
来源:中国新闻网 时间:2012-10-12
    据国外媒体报道,Google X作为谷歌神秘的部门,他们正在开发一项新型人工智能技术——一款模拟人脑的软件。这个软件具备自我学习功能,未来将使Google产品更加智能化,而首先受益的很可能是语音识别等应用。

  据悉,谷歌的“虚拟大脑”是,模拟脑细胞相互交流、影响设计的。通过看YouTube视频学习识别猫、人以及其他事物。当有数据被送达这个神经网络的时候,不同神经元之间的关系就会发生改变。研究人员创造的这个以软件为基础的神经网络,显然准确地印证了生物学家的理论——单个神经元通过在大脑内接受的训练,获得识别物体的能力。

  目前,通过应用这个神经网络,谷歌的软件已经能够更准确的识别讲话内容,而语音识别技术对于谷歌自己的智能手机操作系统Android来说已经变的非常重要,而同样这一技术也可以用于谷歌为苹果iPhone开发的应用程序。

  谷歌语音识别部门负责人文森特(Vincent Vanhoucke)表示,“通过使用我们的神经网络,以前识别错误的情况,20%至25%已经得到改善,也就是说,这些提升能够让更多的用户拥有完美的、没有错误的使用体验。”尽管目前,谷歌的神经网络仅能应用于美式英语,但是文森特表示,将这一技术应用于其他的口音、语言是完全可能的。

  而随着时间的推移,谷歌的其他产品也能随之受益。例如谷歌的图像搜索工具,可以做到更好的理解一幅图片,而不需要依赖文字描述。而谷歌自动驾驶汽车、谷歌眼镜也能通过使用这一软件而的到提升,因为他们可以更好的感知真实世界中的数据。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次