处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

鼎阳推出便携式数字频谱分析仪SSA3030

鼎阳推出便携式数字频谱分析仪SSA3030
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-10-21

  2011年10月,深圳市鼎阳科技有限公司的SSA3030频谱分析仪正式推向市场。SSA3030是一款定位于射频领域的经济型数字频谱分析仪,采用全金属外壳、便携式结构,分析频率覆盖9KHz到3GHz,分辨率带宽从5Hz到3MHz,频率分辨率精确至1Hz。

  SSA3030频谱分析仪采用全数字中频设计,并添加了诸多的人性化风格设计,与同档次的频谱分析仪相比,它能让射频工程师以更优异的性价比获得更优秀的射频分析体验。这可以从SSA3030优异的各项性能指标和丰富的个性化设置中体现出来。  

  先进的全数字中频设计技术

  频谱分析仪被喻为频域示波器,是射频测试的集大成者,从技术分析上可以大致分成高、中、低三个层次,目前的中高档频谱仪均采用了全合成本振和全数字中频技术。

  SSA3030频谱分析仪采用的正是目前高档频谱仪专用的全数字化中频处理技术。其所有的中频带宽滤波器、视频带宽滤波器和视频检波器均采用数字信号处理方式实现。 射频部分下变频到第三中频的 21.4MHz,经过抗混叠滤波器送入 A/D,进行后续数字中频处理。整个数字化中频接收机硬件结构框图如下。

数字中频接收机硬件结构图

  SSA3030采用高速度、大容量的FPGA芯片实现数字信号采集、数字下变频、抽取滤波、分辨率带宽成形滤波等高速信号处理功能,DSP芯片完成数字检波、数字视频滤波、视频检波及信号解调等复杂运算相关的低速中频信号处理功能。如此先进的设计技术加高性能的硬件配置,使SSA3030不但获得了9KHz到3GHz的大动态频率范围,而且还让RBW低达到了5Hz的行业水平,其他的各项性能参数如线性度、精度和噪音等亦有不俗的表现,充分展现出SIGLENT 强大的研发实力和鼎阳公司对产品性能上的不断追求。

  丰富的人性化设置

  SSA3030数字频谱仪在拥有优秀的产品性能的同时亦延续了SIGLENT一贯的人性化设计风格,从测量方式到视觉体验,从减少误操作到硬件保护,SIGLENT都作了大量的人性化设置,真正做到了可以让用户轻松自如的获得高精度的分析测量结果。

  一键式信号自动搜索测量,不但大大节省了工程师测量的时间,还极大限度的减少了误操作对仪器的影响。

8.4英寸背光可调的高分辨率LCD显示屏,让工程师在使用频谱仪时获得良好的视觉体验,有效的缓解长时间分析信号而带来的眼睛干涩,视觉神经疲劳。

  5条彩色线迹测量显示,方便用户多次重复测量。窗口缩放功能,能让用户以两种不同的频宽和设置来观察同一谱线,可以实现频谱仪全局和局部同时测量,大大的提高了用户的的可操作性,更方便把握和分析各种信号的波形特性。

  丰富的测量手段,SSA3030频谱分析仪综合市面上各种测量方式,整合出五种实用的测量功能:信道功率测量、ACP测量、OBW测量、色谱图测量、频率计测量。

  SIGLENT还加强了SSA3030的环境适应能力和安全保护措施。大温度工作范围和全金属外壳的设计,让SSA3030可以在更加恶劣的环境下正常工作,减低了环境条件对仪器的不良影响,亦有效的减少了搬运、震荡、挤压可能对硬件照成的损害。让仪器的使用范围和使用寿命都得到了有效的保证。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9067次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8985次