处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

详解手机电池正确充电方法

详解手机电池正确充电方法
来源:我爱方案网 时间:2012-10-12

导读:几乎每个人都有手机,而电池就相当于手机的生命来源,那怎么样对电池充电才是正确的方法?你平常充电的方法对吗?看了这篇文章,你就知道了!

你的宝贝手机的电池电量怎么样?你知道该如何让手机电池寿命更长、电量更充足吗?请看下文......

什么时候充电合适?


在许多手机论坛上,我们经常可以看到网友的这样一种说法:由于电池的充放电次数是有限的,所以应将手机电池的电尽可能用完再充电。事实果真如此吗?

据手机大卖场里的工作人员介绍,尽量把手机电池的电量用完,好用到自动关机,这种做法只适用于镍电池,目的是避免记忆效应发生。而现在市场上大部分手机用的都是锂电池,它的可充电次数和电池的放电深度有密切关系。因此不要总等到电耗光再充电,这会加快它的损耗。锂电池处于低电量时损耗比较大,长期处于40%~60%电量可以使它长寿。因此,他认为锂电池手机的充电原则应是有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,不要等到电量完全用光,手机自动关机之后再去充电。

手机可以边充电边使用吗?

很多手机消费者都有这样的想法:手机在充电时使用会导致充电速度变慢,因为电池会在一边放电一边充电。其实这样的想法是错误的。

据悉,手机里有两个电路,一个给电池充电,一个直接通过AC给机器供电。充电慢是因为一部分电流供机器使用了,所以充电的电流就小了,usb充电时尤其明显,因为其电流本身很小。不过值得注意的是,小电流慢充电反而是锂电池喜欢的充电方式,这样产生的热量小,更有利于它的寿命。但值得注意的是,不能在充电时玩游戏或者其他大负荷使用!原因不是耗电大,而是电池在充电时会产生大的热量,从而减少电池寿命。一般上上网,发发信息没问题,长时间握在手里打电话也不好,建议用耳机。

手机可以一直处于充电状态吗?

生活中,很多消费者都有这样的经历,笔记本电脑一直插着 电源 ,结果一年后电池寿命就差不多了。于是,很多人认为手机电池同电脑一样,充完电后应该立即拔下,要不然电池的寿命会受到影响。

事实上,手机充完电后接在电源上使用是不会对电池造成任何伤害的。据手机专卖店里的销售人员介绍:“当手机充完电后还没拔下插头,这时的手机是通过电源直接供电的,这样减少了电池的充电次数反而有利于延长电池寿命。但如果你总是接着电源玩游戏,可能会因为电源供电产生热量高而导致手机过热,这样就会对电池有影响,总之只要不过热,就不会有问题,你完全可以在出门之前一直插着电源。”

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次