处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone 5“发烧”设计 养肥了谁?

iPhone 5“发烧”设计 养肥了谁?
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-10-11
  • “ iPhone 5发烧 谁挤进供应链?”

    不可否认, 苹果 在 iPhone 5 上面下了很深的功夫。其一,为提高浏览网页便利性,它的萤幕加大加长,从3.5寸变大到4寸,长度从115.2mm加大至123.8mm。其次为了薄型轻量,厚度从9.3mm减低轻到7.6mm,比4S厚度薄了约30%,重量从140g降至112g。其三,为加快通信传输速度,采用了第四代高速通信技术LTE。

    这中间得动下许多手脚。外型上的改变是机壳改采以金属框体包覆,4S的设计是金属框将前面的触控面板和背面的玻璃挟起的构造,而iPhone 5的背面则舍弃了玻璃,采用浴缸型的金属框体将前面的面板整个包覆住的构造。

    内部零件也都变得又轻又小。SIM卡从4S的micro SIM,改采体积小了44%的Nano SIM。摄像镜头仍是800万画素,但相机模组整体缩小了20%。外部的连接器,采用了苹果称为?Lighting Connector?的8 pin小型连接器,比4S的30 pin connector更小。应用处理器A6比起A5,性能和处理绘图处理能力都增大两倍以上,半导体制程从45nm改由32nm技术生产,让体积缩小了22%,代工厂商仍是三星。

    苹果供应商单月业绩冲高

    由于iPhone 5做了多项设计改变,取得订单的零组件制造商业绩也跟着水涨船高。台湾地区跟iPhone 5有关的零组件制造商,八月份单月的业绩皆攀高。iPhone通信处理器仍是Qualcomm的设计,生产者是台积电,台积电八月的营收与前年同期相比,增加了31.5%,约当495亿台币。

    苹果在2011年超越HP成为半导体买家后,在LSI的制造上,台积电和三星两者之间的竞争加剧,中间的微妙处也令人对未来产生许多想像。三星LSI部门营收靠着苹果的订单不断增高,然而三星本身的智慧型手机市占率威胁着苹果是事实。这样矛盾的关系中间存在着其他厂商生存的缝隙,也是台积电能把手伸进去的地方。

    一方面,苹果开始布建自有 IC设计 团队,以减少依赖三星的手机晶片设计能力;这次iPhone 5内建的A6处理器,正是苹果首度自行开发?ARMv7?架构的处理系统单晶片,以后或许能直接在晶圆代工厂投片。

    另一方面,台积电宣布跨入新的商业模式,开发3D IC封装技术。跟三星一样提供全套服务,把逻辑晶片和DRAM放在矽中介层上、然后封装在基板上。台积电在逻辑电路制程上技术并不输给三星,明年先进的20nm制程就能量产,但是后段的3D封装部分如果也能稳定执行,有机会取得下一代A7处理器订单。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
    2 1N4001 0.19MB 18115次
    3 DAC1220E 0.95MB 16439次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次