处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌推出适用工商业传感应用的首颗单片雷达解决方案

英飞凌推出适用工商业传感应用的首颗单片雷达解决方案
来源:中国电子网 时间:2012-10-11

英飞凌科技股份公司近日推出适用于工商业传感应用的首颗单片雷达解决方案。采用硅锗工艺和工作在24GHz ISM频段(24.0 GHz至 24.25GHz)的全新产品,配备了一个具有业界集成度的片上雷达收发器和一个仅用于接收的辅助芯片,使系统设计师能灵活实现多种应用的低成本和高性能的设计目标。

全新系列的三款器件分别为BGT24MTR11(单发射单接收通道)、BGT24MTR12 (单发射双接收通道)和BGTMR2 (双接收器)。由一个接收器发展到两个或更多个接收通道,这可使系统在更广的角度内更精确地进行目标感测。

全新器件的潜在运动传感应用范围包括储罐(固体和液体)的液位/料位监测、照明控制、安防系统和智能门控系统应用以及工业车辆的防撞监测。

采用行业标准QFN封装的这种单片解决方案相对于市场上的分立式解决方案,可使占板空间降低30%。BGTMTRxx器件通过取消外置组件匹配和占用板卡空间的射频传输线,简化了产品设计和缩短产品上市时间。该解决方案具备设计紧凑、系统灵活和成本效益使得BGT24MTRxx适用于改善现有应用的性能和取代可选技术。

对于节能照明应用而言,24GHz雷达系统非常适用于通过感测指定区域的运动物体或人,调节街道照明、工业照明和办公照明的照明强度水平。BGT24MTxxx的高分辨率使储罐液位测量系统变得更加精确,因为该系统不受泼溅液体或灰尘的影响。开门系统也可轻而易举地区分进门人和过路人。另一种应用是防盗报警器, 24GHz雷达可覆盖270平米的范围,而常用的红外(IR)系统只能覆盖10平米。

电压为3.3V的BGT24MTR11在500mW功耗下感测距离达到160米。其在近场传感应用中的感测精度达到毫米级别。采用标准VQFN封装,BGT24MTRxx雷达系统的生产装配和测试无需任何专门设备或工艺。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次