处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

创意设计:带GPS皮鞋LED灯指示你该往哪儿走

创意设计:带GPS皮鞋LED灯指示你该往哪儿走
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-10-10
  • 科技已经让人从头到脚都被“武装”:英国艺术家多米尼克•威尔科克斯(Dominic Wilcox)设计了一款带有 GPS 导航功能的皮鞋,跟着你的脚就可以找到你要去的地方。

    这款带GPS功能的皮鞋使用老皮鞋改造,将脚后跟部位掏空,然后置入了两个Arduino微控制器和GPS模块,这样一款具有童话色彩的皮鞋就产生了,这双皮鞋就像绿野仙踪中的桃乐西(Dorothy)所拥有的一样,可以带着你回家。

    这双皮鞋的右脚前端一排LED指示灯,起始部分是红色的,距离你到达目的地的部分是绿色的,根据这个指示你可以判断距离目的地还有多远,而左脚前端是一个环状的LED指示灯,指示你要去的方向。

    在使用之前,你需要把这双鞋通过USB连接到电脑,并使用自定义映射软件进行编程,选择好目的地,并将程序加载到鞋上,然后就可以开始你的旅程了。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
    2 1N4001 0.19MB 18112次
    3 DAC1220E 0.95MB 16435次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次