处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

苹果A6处理器设计 比竞争对手快

苹果A6处理器设计 比竞争对手快
来源:搜狐IT 时间:2012-10-09
    北京时间10月9日消息,Linley Gwennap今天公布一份报告,谈及iPhone 5中使用的A6处理器。
  报告认为,苹果开发自己的中央处理器,也就是CPU,它是基于ARM技术开发的。不过,苹果的产品与其它ARM处理器大有不同,比如高通、Nvidia、德仪的。
  报告称:“在iPhone 5发布时,苹果没有透露新A6处理器用的是什么CPU。近的信息暗示,它更多是自己开发的CPU,而不是ARM授权的Cortex-A9、或者下一代Cortex-A15。近几年一直有传言说苹果在进行自有CPU设计,但苹果从未公开确认。从iPhone 5初的出货来看,A6使用的独特ARM兼容CPU设计,它之前没有看到过。”
  A6处理器比iPhone 4S使用的A5性能高一倍,比ARM自己的顶级处理器Cortex A-15还要快。这样一来,比起对手,苹果在iPhone 5中使用的电池要小、要轻。
  近几年,苹果花了几亿美元收购,利用买的团队来开发CPU,花费可能达5亿美元。这样做是否值得?一方面,苹果现在与高通等企业竞争,很难获胜。另一方面,苹果可以采用的处理器,从而与三星对战时占上风,这样看似乎有点意义。
  报告说:“看起来,终的结果是苹果出货Corex-A15系列CPU比三星要早3个月。这三个月恰好在年底购物旺季,在该季苹果iPhone 5可以获得200亿美元收入。花5亿美元,看起来相当值得。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22001次
2 1N4001 0.19MB 17869次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15823次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14005次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11682次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9280次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9068次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8982次