处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

系统电子工业公司在其 U 和 W 型无线演示器系列产品中选用赛普拉斯低功耗 2.4-GHz WirelessUSB™-NL 解决方案

系统电子工业公司在其 U 和 W 型无线演示器系列产品中选用赛普拉斯低功耗 2.4-GHz WirelessUSB™-NL 解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-10-09

低功耗、更长的操作距离 和 抗干扰性超越同类竞争解决方案

2012 年 10月 8 日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布台湾业界的 PC 外设 OEM/ODM 厂商 系统电子工业公司 (Sysgration Ltd)在其 U 和 W 型无线演示器 系列产品中选用了赛普拉斯的 2.4-GHz WirelessUSB™-NL 片上射频系统。此外,系统电子还将在其演示器和配套的 USB dongle 中采用赛普拉斯的 enCoRe™ II 微控制器。系统电子之所以选择 WirelessUSB-NL,是因为它相对于同类竞争产品而言具有低功耗、更长操作距离和出色抗噪性的优势。
WirelessUSB-NL 的工作电流和待机电流都非常低(不足 1 uA)。它采用的闭环射频架构能限度地减少信号频率偏移,从而减少重复发射需求。因此,演示器能用 2 节五号电池连续工作 3 年而不用更换电池。此外,该器件具有 -87 dBm 的接收灵敏度,还可提供前向纠错 (FEC) 和数据白化(data whitening)功能。因此,该解决方案实现了业界的抗噪性,而且能够支持长达 30 米的操作距离。
赛普拉斯数据通信业务部全球市场营销高级总监 Jayant Somani 指出:“我们非常高兴看到赛普拉斯的 WirelessUSB 解决方案用于系统电子两款被广泛认可的演示器系列产品之中。OEM/ODM 厂商客户的认可,充分说明赛普拉斯 WirelessUSB 业界的电池使用寿命、较长操作距离和出色的抗噪性已经成为无线 PC 外设性能领域广泛认可的新标杆。”
系统电子计算机和电源业务部市场营销总监 Jim Wu 指出:“无线演示器通常在 RF 干扰较多的环境中(比如说办公室中有多个无线设备)工作。RF 抗噪性则成为了演示器性能的关键因素。用户在重要的演示过程中不希望因为 RF 噪声而造成任何功能故障。赛普拉斯的高性能解决方案实现了业界的抗噪性,对于我们而言,是理想的解决方案。利用赛普拉斯出色的技术支持和卓越的参考设计以及配套的 encore 微控制器,我们能在极短的时间内就为市场上的 OEM 厂商客户成功推出了两个系列中的五款产品。”
WirelessUSB-NL 配套提供了赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V 低压高集成微控制器,确保制造商能够获得统一的器件供应和技术支持。此外,WirelessUSB-NL 还支持赛普拉斯的 Agile HID™ 协议,能让现有的 WirelessUSB 客户轻松、快速开启设计工作。如欲了解有关 WirelessUSB-NL 产品的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/wirelessusbnl。





热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次