处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器推出多核认知无线电解决方案

德州仪器推出多核认知无线电解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-10-09

2012 年 10 月 8 日,北京讯。日前, 德州仪器 (TI) 宣布在其 TMS320C66x DSP 基础上为开发人员推出综合系列认知无线电解决方案(cognitive radio solutions)。认知无线电是超级 Wi-Fi、Wi-Far、无线区域网 (WRAN)、IEEE 802.11af、802.22 以及电视空闲频段的总称,能够优化可用频段的利用,扩大互联网的全球访问。此外,TI 设计网络成员 Azcom Technology 也在基于 TI 无线基础架构 SoC 设计 LTE 及 IEEE 802.22 标准电路板,从而可实现更加快捷的认知无线电应用开发。如欲了解有关 TI 认知无线电解决方案的更多详情,敬请访问 :www.ti.com.cn/dsp-mc-cognradio-pr-lp-cn 。

TI 基于 KeyStone 的 TMS320TCI6614 与 TMS320TCI6612 片上系统 (SoC) 高度集成一系列无线电加速器、网络及安全协处理器、定浮点数字信号处理器 (DSP) 以及ARM® RISC 处理器,可为认知无线电层1、2、3及传输处理奠定坚实基础。此外,TI TMS320C665x 处理器也是认知无线电的理想选择,由三款引脚完全兼容的低成本低功耗解决方案构成,可帮助开发人员从单核向多核升级。TMS320C6657 具有 2 个 1.25GHz DSP 内核,可提供高达 80 GMAC 与 20 GLOP 的性能,而 C6655 与 C6654 单核解决方案则可分别提供高达 40GMAC 及 20GLOP 以及27.2GMAC 及 13.6GFLOP 的性能。在正常工作情况下,C6657、C6655 以及 C6654 的功耗数分别为 3.5W、2.5W 与 2W。

无线通信领域服务与解决方案的供应商 Azcom Technology 宣布,他们正在开发符合认知无线电应用 White Space AllianceTM Wi-Far 规范的高性能平台。该平台包括基于 TI 低功耗低成本 TMS320TCI6614 无线基础架构 SoC 的硬件电路板以及完整的 PHY/MAC 层协议栈。Azcom 平台可使电视空闲频段市场支持距离超过 10 公里的设备,与目前 Wi-Fi 热点(支持远距离 10 米的设备)相比是一大飞跃。而且有了内建 PHY 与 MAC 层协议栈,开发人员无需再担心 DSP 处理,因为它完全由层1负责,从而可帮助认知无线电应用的开放人员简化和加速设计。

Azcom Technology 常务董事 Ajit Singh 表示:“我们为蜂窝基站市场开发各种解决方案已有超过 16 年的悠久历史,打入电视空闲频段市场是我们现有业务顺理成章的延伸。通过与 TI 合作,我们已跻身于少数几家拥有充足专业技术,能够开发完整系统(涵盖基带、RF、PHY 以及更高层协议栈在内)的厂商之列。

TI 与 Azcom 加入 White Space AllianceTM,缩小数字鸿沟
TI 与 Azcom 近期加入 WhiteSpace 联盟,可进一步推动标准产品的开发、部署和使用,通过电视频段扩展宽带功能。使用空闲频段的发展与成功主要取决于 IEEE、3GPP 以及 IETF 标准的全球标准化。WhiteSpace 联盟正在通过实施这些标准帮助实现 Wi-Far,让消费者享受使用比现有 Wi-Fi 热点更强网络的各种优势,特别是在无线宽带尚属空白的农村地区。如欲了解更多详情,敬请访问:www.whitespacealliance.org。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次