处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

澳大利亚科学家正在研发钠离子电池

澳大利亚科学家正在研发钠离子电池
来源:互联网 时间:2012-10-09

    “使用可再生能源的其他电池,例如熔盐或液体硫磺,原料只能在高温下摄取,这是它们昂贵和不切实际的原因所在。另外,像铅酸电池这种类型的能源具有很强的腐蚀性,会造成极大的环境污染。而钠离子电池则不会出现上述这些情况。”澳大利亚莫道克大学的化学矿物学家Minakshi介绍说。现在,其团队正朝着大规模商业化发展的方向进行研发,未来就能看到每家每户的太阳能电池板都可以连接着这种电池。Minakshi表示,这将是一个令人激动的时刻。

    钠离子电池在接触太阳能之后,会产生特殊的能量,但太阳能的传播及使用会有一定限制,因为在阴天或是夜晚等“非再生”的时间段,它们就无法产生。这个项目的开发伙伴、悉尼麦科瑞大学副校长Stephen Thurgate说:“使用太阳能板,也仅是因为在没有日照的时候能帮我们储存能量。”这种新型钠离子电池能应用在小型网络,它们有自身的电池系统和“智能电网”,采用信息传播技术以减少对中央电站的依赖。

成本低、能量密集度高 与锂电池相比各有千秋

    比起钠元素,地壳中的锂元素较少且昂贵。钠离子电池的优势在于其密度高,意味着它们重量更大可以储存更多能量。结合低成本的优势,它们能负担起地球可持续绿色能源开发的重任。锂元素和钠元素有相同的化学特性,钠离子的尺寸是锂离子的2.5倍。莫道克大学化学与数学科学院副院长Danielle Meyrick认为,钠电池的发展并没有宣布锂电池的死亡,因为锂电池重量轻,所以对于交通运输来说还是理想的选择。钠离子略重,更适用于能量的储存供应,比如应用在工业领域。“钠离子技术是一种可再生能源,适用于家庭。”他说,“这种电池在家庭中能持续地供电,在没有阳光、没有风、没有雨的时候,它能及时储存能源。”

   新能源电池的容量和体积一直是科学家们专注于研发的课题。一项研究发现,一种厚度仅一个原子大小的新型碳板片材料,能储存可再生能源。这种材料叫“石墨烯”,是一种超薄的石墨板。做个比喻,将石墨烯充分铺展开,仅一克就能覆盖2630平方米,大概是一个足球场的面积。与此同时,对于钠离子电池的研发者来说,如何令其成功“瘦身”也成为关键。虽然对于这种新能源电池的大小科学家们尚在研究当中,但Stephen Thurgate表示,或许在不远的未来就能够实现“瘦身”的目标。“事实上,钠离子电池是基于水溶剂这种现成材料,所以,不用担心它的易燃性,而且,其能量密集度非常高,这些都是它的优势。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次