处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

成本降低3成的宽带网关话音电话解决方案

成本降低3成的宽带网关话音电话解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-29

【导读】Lantiq宽带网关话音电话功能解决方案,能够使用单一设计就可实现单-双通道语音线路系统。与竞争对手的传统解决方案相比,能够降低30%的物料成本;同时因为可在一个双层PCB板上实现设计,使得系统制造商能够以优化的成本提供具有中心局级性能和全带宽(16kHz/16bit)的语音电话功能的系统。

的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)近日宣布:推出其单芯片用户线路接口电路(SLIC) DUSLIC-xT的一个新版本,它可在诸如xDSL、光纤和线缆网关等宽带客户端设备中为实现语音电话提供所有必要的功能。凭借其在语音电话领域内数十年的经验和的市场地位,Lantiq DUSLIC-xT使得制造商能够使用单一设计就可实现单-双通道语音线路系统。

随着通信服务供应商继续向基于xDSL、光纤及线缆的宽带迁移,宽带网关中的标准语音通话线路端已经成为下一代网络部署必不可少的一部分,这导致话音线路接口的持续增长。Lantiq的单封装方案所提供的无与伦比的灵活性及性能使得系统设计和成本得以优化。

用于话音线路的系统级封装解决方案
•Lantiq将于10月16日-18日在阿姆斯特丹举办的世界宽带论坛(BBWF)(C4展位)上展示新版的DUSLIC-xT,该器件尺寸仅为10x10mm且与单和双通道系列产品管脚兼容,使得系统制造商能够使用同一PCB板卡就可实现单或者双话音电路。

•与竞争对手的传统解决方案相比,能够降低30%的物料成本;同时因为可在一个双层PCB板上实现设计,使得系统制造商能够以优化的成本提供具有中心局级性能和全带宽(16kHz/16bit)的语音电话功能的系统。

•凭借通话和挂机两种情况下的实测业界低功耗,系统制造商能够在满足严苛的行业基准要求的同时,采用更小的 电源 以进一步提升系统的设计和优化成本。

•DUSLIC-xT支持行业标准(GR-909)线路测试需求,以及诸如在没有联接手持机时用电子振铃检测来验证线路等额外的特有测试。

Lantiq接入网事业部市场营销负责人Johannes Eiblmeier

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9130次