处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

金雅拓为安全的端到端电子政务服务推出新Coesys应用组合

金雅拓为安全的端到端电子政务服务推出新Coesys应用组合
来源: EEWORLD 时间:2012-09-28

阿姆斯特丹--(美国商业资讯)--数字安全领域的厂商 金雅拓 (Gemalto)今天为端到端解决方案及相关服务推出其新的Coesys应用组合,该组合专为那些实施复杂的国家性安全身份识别项目的政府机构而设计。这个新组合基于该公司先进的身份识别和验证软件,通过电子文档和管理为公民提供了安全性和便利性,适用于在线税务管理和支付、高效收益分配和减少欺诈等应用。Coesys应用组合还可以对患者的资格进行电子验证(eVerification),并且支持通过电子方式索取医疗费用(eClaim)和电子投票等。尤为重要的是,该组合全面整合了移动电子身份证,包括智能手机和平板电脑,提供了易用性(得益于无痕迹安装中间件)且可快速实施。

Coesys旨在应对日益增多的国家性电子身份识别相关应用的推出,满足了主管部门快速推出以公民为中心的应用并让大量公民快速使用这些应用的需求。该应用组合还满足了公民在使用在线服务时对安全性越来越高的要求。这个新的套件利用了金雅拓过去十年中在提供便利和安全的电子政务服务方面所积累的丰富经验,可即可供货。

这些应用还利用了金雅拓的优质专业服务,包括经过实际验证的解决方案设计、合格的项目管理、快速和无缝的系统整合以及高效部署。金雅拓经验丰富的服务团队和合作伙伴网络提供了全面的知识转移和全方位运营支持。

金雅拓已经为全球各地的60多个国家性项目提供了支持,能够很好地确保国家性电子身份证项目受益于旨在提高效率和便利性的增值解决方案,并且为公民实现更快速的部署。

金雅拓政府项目高级副总裁Frédéric Trojani表示:“电子身份证已经成为了推动在线服务快速采用的真正催化剂。便利性、隐私保护和安全性是使现代化高效电子政务服务获得信赖的三个重要因素。这些强大的动力可推动公民的快速采用并且在该改变了政府机构服务的同时显著地提高了效率。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22214次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9432次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次