处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

专访e络盟:一站式与多渠道服务为亚太区提供给广泛的医疗电子器件及解决方案 (1)

专访e络盟:一站式与多渠道服务为亚太区提供给广泛的医疗电子器件及解决方案 (1)
来源:EEWORLD 时间:2012-09-28

近日,电子元件分销商 e络盟 (element14)日前宣布全面推出其医疗产品计划。通过一期“e络盟专题”,工程师可获取一系列针对医疗应用领域的设计参考资料、元器件产品及解决方案,以及来自供应商,例如飞思卡尔、霍尼韦尔 、XP Power 及Vishay等的 医疗电子 产品。值此之际,EEWORLD对e络盟亚太区产品营销总监王嘉慧进行了专访,对于e络盟在医疗产品领域的策略与市场趋势进行了解答。

EEWORLD: 在医疗方面,为什么客户会选择在e络盟进行采购?

王嘉慧:首先是因为e络盟可以提供宽广的产品线与多样周到的客户服务,而且提供便利的、小批量、多渠道的灵活采购方式,不设小采购量与低采购金额的限制。e络盟现可为亚洲地区用户提供来自世界顶级供应商的广泛的医疗电子器件及解决方案,包括来自15个行业供应商针对医疗应用及设计的约1.1万多种电子产品和特色解决方案,包括FCI、霍尼韦尔 (Honeywell)、Littelfuse、XP Power等,并涵盖了如连接器、机电、电源、半导体、无源器件等广泛产品类别。
e络盟的电子商务与社区交流平台还为电子设计工程师(EDE)提供“一站式”的全方位解决方案,让他们可以“一键”找到需要的产品,并且透过融合的社区交流平台,在线与全球各地的专家及工程人员进行交流,并且可以与供应商针对设计进行更有建设性的对话。而通过收购英蓓特公司,我们现在可提供软件服务、设计服务,一站式服务。这是其他分销商无法做到的,因为他们没有软件开发团队,他们只提供现场的技术支持,只能提供硬件方面的支持。

其次,我们提供特色的高端服务项目,包括全球首个在线设计研究工具e络盟Knode,它是专为工程师设计的智能在线搜索和知识工具。帮助工程师为设计选择解决方案,缩短产品上市时间,同时加速设计演进,满足设计需求。

e络盟提供的高端支持服务及让客户参与社区讨论的这种购物体验是独一无二的,无论是通过博客阅读的电子法规及对工程师和设计师而言有用的咨询信息,还是获取的技术信息,进而探讨对产品的影响。e络盟客户还能够充分享受e络盟平台中特殊应用技术子站提供的附加价值。工程师可以获取e络盟独有的情报及全面的技术知识和解决方案,再结合可便捷获得的在线设计工具,便可极大地加速其工程周期,缩短产品上市时间。

EEWORLD:e络盟的分销服务模式在医疗方面的优势在于?

王嘉慧:行业普遍认为,中国医疗电子领域未来几年年增长率预计将超过20%。面对创新竞争及行业增长压力,电子设计师需要进一步加快新产品设计及上市速度。为了帮助我们的用户减轻压力并极大地加快设计流程,e络盟创建了专属医疗技术子站,着重推出有关模拟信号链、嵌入式处理及传感技术以及来自供应商如Altera、 Fischer、 松下、 德州仪器、XP Power等的产品的创新应用。医疗成像领域的显示器及多媒体嵌入式产品在亚太地区拥有强大的市场地位,例如 DSP及FPGA。此外,低功耗器件及移动医疗设备无线通讯也越来越受关注。

e络盟专业技术团队将资讯与来自世界顶级电子产品供应商的信息相结合,并通过医疗技术子站方便地为工程师们提供面的技术知识和解决方案。电子设计工程师可轻松在线访问设计工具和资源、特色产品、白皮书、培训视频和文章等,有利于显著加快设计周期,缩短产品上市时间。

医疗电子行业与高性能、高精度及高可靠性元器件密切相关。e络盟医疗子站为工程师提供有关数字X射线、磁共振成像MRI、便携式血压计、电子内窥镜、病人监护系统及便携式ECG的解决方案。

例如;
1. 数字X光机具有成像速度更快、质量更优的特点,更重要的是,它减少了成像所需的辐射量。其部件及配备产品包括模拟前端、放大器、A/D转换器及信号处理单元;DSP、FPGA、MCU/MPU以及触摸屏式控制器;闪存、动态随机存储器、RS232及电源管理系统。

2. 病人监护仪是病人监护所不可或缺的医疗设备,其检测的内容包括心电图、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率、脉搏和体温等。病人监护仪通常由传感器、模拟前端(用于放大、滤波和A/D转换)、处理器、存储器、人机界面(按钮和LCD显示器)、通讯接口电路(USB、以太网、WiFi和ZigBee)以及电源组成。

传感器(如生物电极、血压、温度和光电传感器)用于检测心电图、血压、呼吸和血氧饱和度等人体生命体征,并转换成电信号。随着越来越多的传感器、无线通信技术和高性能处理器的应用,病人监护仪的功能可能愈加强大。而集成电路的快速发展也推动了便携式病人监护仪在家庭医疗保健中的使用。

EEWORLD:能否介绍一下e络盟近在医疗产品分销方面的举措?像我了解到的比如近推出的“新一期‘e络盟专题’”和在亚太地区推出机器人、医疗和工业自动化子站等?

王嘉慧:e络盟近期推出了一期“e络盟专题”。该专题重点展示来自行业制造商如Molex、德州仪器、Vishay等的创新产品,适用于医疗电子诸多应用包括数字X光、磁共振成像、 便携式血压检测仪、内窥镜检查、病人监护仪及便携式心电图等。该专题同时展示了针对医疗后装市场的一系列解决方案,包括设备、医院及医疗保健设施的修理与维护。

通过“e络盟专题”,工程师可获取来自全球15个行业供应商针对医疗应用及设计的约1.1万多种电子产品和特色解决方案,包括FCI、霍尼韦尔 (Honeywell)、Littelfuse、XP Power等,并涵盖了如连接器、机电、电源、半导体、无源器件等广泛产品类别。“e络盟专题”还提供了完备的产品信息,包括应用笔记、白皮书、评测笔记及视频。

e络盟用户可随时访问e络盟性医疗子站,了解感兴趣的相关医疗信息。这个专属资源平台融合了来自e络盟技术专家团队独有的情报与技术知识,及从世界顶级电子供应商那里获取的包括设计资源、培训视频及文章等在内的资料与信息,,适用于广泛的医疗应用领域包括:便携式血压计、便携式ECG、病人监护系统等。此外, 通过融合医疗专业技术知识与功能提升的电子商务网站,e络盟为亚太区工程师提供更多支持服务。借助功能改进的网络搜索服务,e络盟用户现可根据医疗认证标准对产品搜索结果进行分类对比。通过这项功能改进,e络盟将帮助工程师显著缩短产品上市时间。

EEWORLD: 医疗行业与高性能、高精度及可靠性元器件密切相关,e络盟怎样帮助客户和工程师们加快新产品上市速度?

王嘉慧:首先,作为一家公司,e络盟不断改进电子商务模式,定期提升服务,这对我们的客户和我们的供应商及他们的产品都非常有利。在对参数搜索进行了重新设计之后,客户现在可以将产品搜索结果页码进行分类,可以按照任意一种属性来分类,如电阻,电压等。这种功能还能够让客户根据厂商来对搜索结果进行分类,这样他们就可以对同等类别的不同厂商所提供的类似产品进行概括了解和对比。这种功能意味着工程师们可以更快地得到他们所需的信息,采用他们认为方便的格式。可访问//cn.element14.com。

e络盟有一项独特服务就是其多渠道电子商务能力,可以使客户通过电子商务网站、电话、传真或亲自到实体商店进行交易。现在,通过一个新的多渠道订单历史记录功能,不论客户是通过e络盟网站还是或通过其它渠道,他们的订单历史记录都可在线查询。这一举措提供了一个无缝的订货系统,简化了耗时的流程,为买方缩短了产品上市时间。

其次,e络盟定期更新的“e络盟专题”可以帮助工程师搜索到广泛的来自行业品牌供应商的高性能元器件产品并获得非常全面的设计资源,包括白皮书、应用指导/笔记及产品培训资料。通过e络盟,客户可放心购买到真品质、高性能、可靠性强的元器件产品。e络盟推出的一期 “e络盟专题”,展示了行业资源库, 提供针对医疗应用的设计参考资料、元器件及解决方案,通过整合关键产品、解决方案及5,000多份行业参考资料,“e络盟专题”使客户能够快速便捷地寻找并购买到解决方案,极大地加快产品设计流程。

此外,e络盟客户能够充分享受e络盟平台中医疗子

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次