处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦科技公司的相干通信测试与测量解决方案亮相欧洲光纤通信展

安捷伦科技公司的相干通信测试与测量解决方案亮相欧洲光纤通信展
来源:EEWORLD 时间:2012-09-28

2012 年 9 月 26日,北京—— 安捷伦科技公司(NYSE: A)今日宣布,于 9 月 17-19 日在阿姆斯特丹 ECOC 展会(阿姆斯特丹 RAI 国际会展中心,1 展馆,712 展台)演示相干通信测试与测量解决方案。

参展解决方案包括:

使用业界灵活的光调制分析仪Agilent N4391A(其中包括 Infiniium 90000 Q 系列示波器),支持 400 Gb/s 以上的相干传输。Q 系列示波器可以配置成业内宽的双通道 63 GHz 实时带宽,或者单机四通道 33 GHz 带宽。同时,该系列示波器可以提供业内低本底噪声和低抖动本底指标。

利用新型便携式 N4392A 集成光调制分析仪 进行 100 Gb/s 及以上的复杂调制分析,实现集成式相干接收机的自动表征。安捷伦专家将演示如何利用紧凑经济型N4392A 针对 100 Gb/s 双极化 QPSK 信号执行实时的调制分析。该仪器非常适合于100 Gb/s 的研发、制造和系统集成应用。

利用安捷伦 光波元件分析仪 表征新一代通信系统元器件。该款仪器基于安捷伦的全新高性能网络分析仪,可以针对 100/400G 元器件进行光电性能表征。安捷伦还将演示如何使用 N7700A 光学测试应用套件 对相干接收机和无源器件进行光谱偏振分析;

以及如何通过并行测试多条 25 至 32G 的电通道,来实现 100GbE(100Gbps以太网)的高效波形分析和比特误码率分析。用于 Infiniium DCA-X 示波器新型 Agilent N1045A 60-GHz 微型模块均配有两个或四个测试探头,全新的紧凑型 N4960A 串行 BERT具有4 至 17Gb/s 和 5 至 32-Gb/s 两种配置,它们是当前新一代以数据为中心的链路的解决方案。它们均可对100GbE、32G FC 和 CEI 28G VSR 应用执行 25 至 32 Gb/s 的多通道测试。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次