处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

EXFO扩展多业务测试解决方案

EXFO扩展多业务测试解决方案
来源:企业网 时间:2012-09-28

近日,EXFO宣布在其广受欢迎的NetBlazer系列多业务测试仪与功能强大的FTB-1手持式测试平台上增添通用公共无线接口(CPRI)、开放式基站架构(OBSAI)及光传输网(OTN)测试功能。在此之前,NetBlazer系列测试仪已具有无可匹敌的DSn/PDH、SONET/SDH、以太网和光纤通道测试功能,此次在增添新功能后,更是成为市场上的手持式多业务测试解决方案,可为一线技术人员提供强大的测试功能且方便易用。NetBlazer可安装在FTB-1模块内,支持EXFO Connect环境,实现自动的硬件和数据管理,因此技术人员只要在现场简单地升级软件便能够启用新功能。

对OTT(over-the-top)应用的需求不断增长,由此对网络造成巨大的压力,运营商被迫重新设计自己的运营流程,以便实现三大目标:保持竞争力、提高客户满意度并增加业务收入。方法之一是采用光纤至天线(FTTA)等新技术来升级网络基础设施,从而提高移动网的效率,并提供OTN服务,提高网络的灵活性和性能。

CPRI/OBSAI标准定义了在eNodeB和无线射频远端之间使用的协议。从而不需要直接在屋顶的天线旁或其它不方便的位置安装基站;相反,基站可安装在更方便的地方,从而易于管理尺寸、气候或 电源 。

OTN技术将SONET/SD的优点及密集波分复用(DWDM)提供的带宽扩展功能结合起来。OTN的优点包括可增强运营、管理和维护过程,具备支持各种服务的通用容器、标准的复用系列并支持在光纤网络内进行端到端的客户数据流透明传输。

“通过将CPRI/OBSAI和OTN等的测试功能集成到NetBlazer系列测试仪中,EXFO充分证明了自己处于地位,并致力于简化与提高现场技术人员的日常工作效率,”EXFO测试与测量业务副总裁étienne Gagnon说,“EXFO不断在FTB-880 NetBlazer多业务测试仪上添加新的测试功能,实现无障碍软件升级,使其成为业内经得起未来考验的终极测试工具。”

同时EXFO宣布其FTB-880 NetBlazer今年在西班牙巴塞罗那运营商以太网全球大会上荣膺2012年欧洲、中东和非洲地区的IIR运营商以太网(2012 IIR Carrier Ethernet EMEA)奖。FTB-880 NetBlazer因具备一整套自动、高级的测试功能而获此殊荣。这是该产品自2011年面世以来,又一次获得市场的认可,目前已被全球前15家网络运营商中的10家选用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9130次