处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持LTE-TDD和TD的高通大众智能手机方案年底向客户出样

支持LTE-TDD和TD的高通大众智能手机方案年底向客户出样
来源:我爱方案网 时间:2012-09-28

导读:高通公司宣布面向大众智能手机推出全新骁龙S4 Play MSM8x25Q 四核处理器及相应的参考设计版本,两款处理器将于2012年年底向客户出样,内置该处理器的商用终端预计将于2013年季度上市。其骁龙S4 Plus MSM8x30平台将支持LTE-TDD/TD-SCDMA及全部三家中国运营商。

美国高通公司近日宣布推出两款全新的骁龙S4移动处理器:MSM8225Q和MSM8625Q。这两款产品均属于骁龙S4 Play处理器系列,特别面向广大追求更快应用和更佳用户体验的智能手机用户而优化。骁龙S4 Play处理器目前向 OEM 厂商提供了用于入门级智能手机的双核及四核CPU的动力及性能,其更先进的版本也将实现更高的总线带宽、更高的屏幕分辨率支持、高清视频和增强的用户体验。两款处理器将于2012年年底向客户出样,内置该处理器的商用终端预计将于2013年季度上市。

MSM8225Q和MSM8625Q处理器包含四核CPU,是与大获成功的骁龙S4 Play MSM8225和MSM8625处理器软件兼容的升级版本。MSM8225和MSM8625处理器包含双核CPU且支持双SIM卡,而MSM8225Q和MSM8625Q四核处理器则支持LPDDR2内存,提升的总线带宽将支持720p显示和720p编解码等更强功能。骁龙S4 Play MSM8625Q处理器配备了高通公司的UMTS/CDMA集成多模调制解调器,MSM8225Q处理器则配备 UMTS集成调制解调器。两款处理器均使用高通创锐讯AR6005及WCN2243芯片支持Wi-Fi、蓝牙4.0和FM连接。

此外,高通公司还宣布将通过单一平台骁龙S4 Plus MSM8930同时支持UMTS、CDMA和TD-SCDMA制式,从而服务于所有的中国运营商。该单一平台处理器同时支持LTE-TDD和TD-SCDMA,主要面向在中国使用的中端智能手机。这款于2011年2月公布的处理器配备双核CPU,是全球首款集成LTE调制解调器的单芯片解决方案,旨在将LTE技术带向大众智能手机。支持LTE-TDD和TD-SCDMA的骁龙S4 Plus MSM8930将于2012年年底向客户出样,内置该处理器的商用终端预计将于2013年季度上市。

高通公司还将发布这三款处理器的高通参考设计(QRD)版本。QRD计划包括丰富完整的手机开发平台以及生态系统计划,提供经过测试和验证的第三方软件和硬件元器件,使客户能够快速地为价格敏感消费者提供差异化的智能手机。Wi-Fi、蓝牙和FM连接技术已在QRD平台上完成验证及测试,以加快产品上市速度。目前,高通公司已经与40多家OEM厂商合作推出了超过50款基于QRD的产品,另有100款正在开发中——其中包括采用新款骁龙S4 Play和Plus处理器的基于QRD的智能手机,上市时间预计同样在2013年季度。

高通公司高级副总裁兼高通移动计算联席总裁克里斯蒂安诺•阿蒙表示:“高通骁龙S4移动处理器广泛的产品组合,为大众智能手机市场提供了配置与性能的完美平衡。通过推出双核与四核CPU版本的骁龙S4 Play处理器,我们向OEM厂商及运营商合作伙伴提供了具有竞争力的差异化平台。”

全新的骁龙S4 Play和Plus处理器专门针对大众智能手机设计,使终端厂商能够将现有的基于骁龙S1处理器的设计迁移到双核与四核骁龙S4的设计上。这对于那些希望能高效地扩展其智能手机产品线、推出更先进的3G/LTE智能手机产品的终端厂商更有助益。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9432次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次