处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台积电积极开发20nm制程 明年有望试产苹果A7

台积电积极开发20nm制程 明年有望试产苹果A7
来源:中国电子网 时间:2012-09-27

台积电积极开发20nm制程,花旗环球证券指出,在技术优势下,未来1~2年内有机会独吞苹果(Apple)A7处理器订单。野村证券评估,台积电明年第1季开始试产A7,顺利的话,后年上半年将进入量产阶段。

苹果iPhone5推出,采自行设计的A6处理器,近期市场盛传,苹果已朝下一世代前进,开发4核心的A7处理器。

后年上半年进入量产

花旗环球证券指出,台积电未来1~2年内可望独吞苹果A7处理器订单。花旗环球证券半导体分析师徐振志指出,苹果去年底将4核心处理器交由台积电试产,采28奈米制程,未来将提升到20奈米。台积电因为技术优势,没有竞争对手可以匹敌,预估未来1~2年内有机会「独吞」A7代工订单。

不过,A7处理器因为耗电需求较大,应该只会搭配在iPad、iTV或是MacBook等产品,而非iPhone。同时考量台积电产能不足,现在iPhone处理器在2014年底以前,还是会由三星(SAMSUNG)负责。

野村证券半导体分析师廖光河表示,因为苹果产品周期相对较长,所以台积电积极锁定A7订单,明年第1季会先完成20奈米的IP(IntellectualProperty,矽智财)开发工作并且试产,顺利的话,后年上半年将会进入量产阶段。

应用于iPad或MacBook

花旗环球证券亚太下游硬体分析师张凯伟表示,A7将是64位元设计,随着苹果大量采用自家产品,每台MacBook的处理器成本会从现在的100~150美元,大幅降低到35~40美元,如此一来,MacBookAir明年底售价应可降到800美元以下。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次