处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

新汉无风扇工控机多个GbE通讯解决方案助力工厂自动化

新汉无风扇工控机多个GbE通讯解决方案助力工厂自动化
来源:21ic 时间:2012-09-26

21ic讯 当下以太网和串行协议越来越普及,基于此,新汉继续扩大其无风扇工控机NISE系列,隆重推出NISE 2200/2300。基于Intel® Atom™ D2550双核处理器,支持高分辨率图像处理,并提供丰富的通讯端口、存储选项和无线连接。尺寸紧凑,NISE 2200/2300特别适用于自助服务亭、自助售货机、机械自动化和工业自动化等嵌入式应用。

NISE 2200/2300基于Intel® Atom™ D2550双核处理器,集成了Intel 3600图形媒体加速器,高达4GB系统内存。NISE 2200/2300支持双显示和全高清1080P视频播放,功耗小。定位于高效能无风扇工控机,NISE 2200专用于互动式自助服务亭,而NISE 2300则是一款基于PC控制器的理想选择,使机械自动化和工厂自动化能够实现多个GbE(千兆以太网)通讯端口。

此外,其丰富多样的I/O端口是NISE 2200/2300另一大亮点。其中,NISE 2200配置2x LAN、6x COM和6x USB端口;NISE 2300配置4x LAN、4x COM、6x USB端口。考虑到电池干扰,NISE 2200/2300支持2个RS-232/422/485端口提供绝缘保护。同时,1个内置的硬盘驱动器和1个外接的Cfast插槽作为存储单元。

另外,NISE 2200/2300无风扇工控机配置1个mini-PCIe作为3.5G/ Wi-Fi扩展,可支持更多的以太网和串行设备管理,建立一个内部网络,包括摄像头、 传感器 、驱动器和WWAN监视。

而可靠性则是新汉NISE系列无风扇工控机的显著标志,无风扇铝制机箱使得NISE 2200/2300能够充分抵制污染,有效散热,确保在非常严苛、恶劣的的环境下顺利运行。在宽温宽压下,NISE 2200/2300更是无可战胜,支持9~36V宽压DC 电源 输入和-20℃~70℃宽温操作。

适用于:

• 自助服务亭

• 自助售货机

• 机械自动化

• 工业自动化

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次