处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Proximex宣布其物理安防信息管理解决方案

Proximex宣布其物理安防信息管理解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-24

加州圣荷西--(美国商业资讯)--物理安防信息管理(PSIM)领域的全球 Proximex ™今天宣布,其物理安防信息管理解决方案已经用于Windows Azure云计算平台。推出Proximex Surveillint™云版本意味着市场已接受将微软公司的Windows Azure云解决方案交付模式用于任务关键型企业应用。

Proximex的Surveillint能够将全异系统的信息关联起来并转化成集中视图,用于帮助降低风险,确保合规以及降低总体拥有成本。针对Surveillint的云部署方案可为PSIM用户带来大量益处,包括:

• 让客户无需通过采购、部署与维护系统硬件就能为其基础架构软件环境提供支持,从而节省资金
• 让客户能够迅速扩容,以便为运营需求变动提供支持,极具灵活性
• 能够更好地了解与PSIM部署和运营有关的运营需求和成本并能对之进行规划,便于管理

微软总经理Kim Akers表示:“Windows Azure为构建完美的企业解决方案奠定了灵活且可升级的基础。通过Surveillint™云版本,Proximex将帮助其客户快速实现在Windows Azure上运行任务关键型应用的益处。”

硅谷风险投资公司与企业孵化器Valley Inception已经采用了该解决方案来帮助其管理访问控制与物理安防系统。由于无需采购和安装其他的基础架构软件,因此,Proximex Surveillint云版本解决方案得以在该公司环境中快速部署。”

Valley Inception创始合伙人Jack Smith表示:“Proximex Surveillint云版本非常易于维护,因为数据库和Web基础架构由微软在Windows Azure云中进行部署和托管。我们期待在接下来的几年里,随着我们需求的变化,这种基于云的解决方案能够让我们可以非常轻松地对我们的解决方案和服务水平进行升级。”

Satory Global是一家主要从事IT部署和云计算的咨询公司,也是微软Azure Circle西部地区年度合作伙伴。在Windows Azure云平台上执行Surveillint的过程中,该公司为Proximex提供了帮助。

Satory Global微软Azure架构师Neil Mackenzie说道:“我们正与好几家希望采用云IT架构的《财富》1000强客户合作,Proximex Surveillint云版本是先进的云IT部署方案。我相信我们的很多客户将对该解决方案大感兴趣,因为云计算模式可为他们带来诸多益处。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次