处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex演示业界首款高速互连解决方案

Molex演示业界首款高速互连解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-24

(新加坡 –  2012年9月20日) 的全套互连产品供应商 Molex 公司联同其它光互连论坛(Optical Internetworking Forum,OIF)成员,在2012欧洲光纤通讯展览会(European Conference on Communication,ECOC 2012)期间进行的OIF互用性现场演示中,实现了100Gb/s的互连速率。ECOC 2012展会于9月17-19日在荷兰阿姆斯特丹(Amsterdam)的RAI会展中心举办,是为光纤技术行业专业人员举办的欧洲型光纤通讯活动。

在ECOC展会上有两项演示采用世界首个超过100Gb/s数据速率的基于QSFP连接器产品──Molex zQSFP+™连接器,实现高达每路25.78Gb/s的速率。zQSFP+有源光缆和zQSFP+电气连接器产品的传输距离长达4km,支持OIF的CEI-28G-VSR接口、100Gb/s以太网和100Gb/s InifiniBand®增强数据传输速率(Enhanced Data Rate, EDR)应用,在光纤行业中具有出色的冷却性能、无与伦比的信号完整性、优良的EMI防护性能和低的功耗。

Molex集团产品经理Scott Sommers称:“通过成功演示高速多通道系统的互用性,Molex和其OIF合作伙伴业已为下一代高速连接做好了准备。这是满足未来带宽密集(bandwidth-intensive)通信系统的高性能需求方面至关重要的一步。”

OIF论坛主办多家厂商的演示活动,包括采用Molex zQSFP+有源光缆(Active Optical Cable)和重定时器(retimer)实现了欧洲初的28Gb/s互连演示。另外,采用Molex zQSFP+和有源光缆以及其它OIF合作伙伴技术的OIF物理层和链路层互用性现场演示,也在展会期间持续进行。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次