处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell亮相2012通信展,展出面向数字生活的完整解决方案

Marvell亮相2012通信展,展出面向数字生活的完整解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-20


2012年9月19日北京讯—— 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技( Marvell )今日宣布,在2012中国国际信息通信展览会上展示了全套高性能解决方案和一系列移动及智能家庭产品,志在帮助消费者实现始终互联的生活方式。该展览会9月18日至22日于北京举行。Marvell的展台是1A展厅101展台,展示内容包括:尖端的LTE技术、同时支持TD-SCDMA和WCDMA的先进的面向智能手机和平板电脑的统一移动解决方案。Marvell还将展示一系列智能家庭解决方案,包括安卓TV、LED照明、家庭云解决方案和G.hn参考设计,以及业界的、基于闪存的创新。

Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“能够与所有主要的中国运营商共同推动新时代的数字生活,实现从智能移动设备到智能电视,再到云架构的三个关键平台的无缝集成,
Marvell感到非常自豪。我们也同样深感自豪的是:我们与中国的移动产业生态系统共同提高了技术水准,实现了高质量、高性能、价格经济的3G智能手机在中国的普及。我们感到兴奋的是:我们为中国的十多亿消费者带来面向智能家庭和智慧城市的永远在线,始终互联的端到端解决方案,将与企业和家庭联系在一起,为我们的日常生活带来深远影响。”

业界强大的TD-SCDMA和LTE技术阵容
在TD-SCDMA标准的发展中,Marvell是一个关键的贡献者,也是推动向TD-LTE迁移的重要技术提供商,是中国TD市场无与伦比的。Marvell目前为智能手机厂商的几千万设备提供解决方案,而且提供一个统一3G平台,同时支持TD-SCDMA和WCDMA,从而极大地缩短了设计周期、减少不必要的费用,让OEM厂商能向全球大众市场提供高性能、经济实惠的智能手机和平板电脑。

在2012中国国际信息通信展览会上,Marvell将面向移动市场展示业界的全套集成式芯片解决方案,其中包括:

- Marvell® PXA988和PXA986:Marvell PXA988和PXA986以上述先进的统一3G平台为基础而开发,是业界的应用与通信处理器单芯片系统,使全球OEM厂商能降低开发成本,为日益增长的移动市场提供成对的R8 TD-SCDMA和全球化的R7 WCDMA解决方案。由于管脚兼容,OEM厂商可以利用相同的印刷电路板和ID设计、操作系统、应用以及多媒体软件,同时满足WCDMA和TD-SCDMA市场的需求。这有望极大地缩短设计周期,减少不必要的费用。该3G平台还采用了Marvell的无线技术(Wi-Fi + 蓝牙 + 调频收音机 + 近距离无线通信 + GPS)、RF 收发器以及集成式PMIC解决方案。

- Marvell PXA1802:Marvell PXA1802 LTE超薄调制解调器结合了Marvell的芯片和蜂窝技术专长,可为多种消费类设备提供先进的移动宽带连接,例如高性能低功耗智能手机、平板电脑、移动热点设备和笔记本电脑。Marvell PXA1802在单芯片上支持2G、3G和4G移动宽带调制解调器技术,包括中国目前的TD-SCDMA网络、WCDMA以及下一代TDD-LTE和FDD-LTE网络,而且完全向后兼容。Marvell PXA1802是业界的支持新一代LTE标准的LTE调制解调器芯片组,提供4类 150 Mbps下行链路速率,支持第八版TD-SCDMA HSPA+。已获准入网的Marvell PXA1802平台已经通过了中国移动TD网络的全面测试。


- Marvell PXA920系列:Marvell PXA920系列产品是一个先进的、高集成度的3G平台,支持TD-SCDMA和GSM/EDGE通信,为以多媒体为中心的手机而设计,支持了业界为广泛的TD-SCDMA产品,其中包括22款流行的TD智能手机。Marvell PXA920系列通信处理器采用了先进的、高性能、低功耗Marvell应用处理器和Marvell成熟的3G技术,能实现高速网络浏览、视频流传送、3D游戏以及其它流行的手机功能。Marvell PXA920系列支持Linux/安卓和其它主流移动操作系统,旨在以诱人的价格实现质量高、超薄超轻的智能手机。

智能家庭及互联解决方案
Marvell拥有高性能、端到端的单芯片全套解决方案,能够实现身临其境般永远在线的多媒体娱乐体验和智能供电,在通信展上, Marvell显示已经成功扫除了多种障碍,实现了出色的性能、全面的移动性和节能方法的融合。Marvell可靠的智能家庭解决方案由3种关键技术支撑:无缝互联、高速视频传送,以及高可靠和安全的云技术。主要展示内容包括:

- Marvell安卓TV参考设计:安卓TV参考设计基于Marvell革命性的ARMADA® 1500,使新一代智能电视机、机顶盒、蓝光盘播放器以及更多产品能提供卓越的电视及多媒体体验。该参考设计还整合了来自百视通的媒体内容。

- Marvell LED照明解决方案:Marvell走在了创新照明技术的前列,扫除了消费者采用先进照明技术的主要障碍——照明质量和调光能力。Marvell全面的系统解决方案基于Marvell先进的LED驱动器集成电路、微控制器和集成的控制软件技术,旨在帮助照明OEM厂商和ODM厂商快速开发高性能、经济实惠的LED照明产品。

- Marvell家庭云解决方案:Marvell家庭服务器(Home Server)计划旨在实现经济实惠的低功耗平台,即插即用,无缝连接家用数字设备,提供简便的远程访问。Marvell打包式的总体解决方案包括:高集成度的单芯片系统、先进的802.11n Wi-Fi、G.hn解决方案、PHY、电源管理和交换机,使OEM厂商能简便、快速地设计系统,加速产品上市,降低开发成本。Marvell还建立了强大的软件生态系统,使第三方软件公司能基于Marvell家庭服务器开发消费类应用。该服务器具备低功耗、永远在线的联网功能,能实现新一代远程云服务,包括智能用电管理、远程监控、内容分享及其它个性化娱乐。

Marvell G.hn参考设计:Marvell符合ITU G.hn标准要求的1 Gbps收发器芯片组支持用电力线、电话线/双绞线或同轴电缆家庭组网。该芯片组由Marvell 88LX3142数字基带处理器和Marvell 88LX2718基带模拟前端组成。除了G.hn PHY、MAC和DLL,Marvell 88LX3142 还在经济高效的设计中集成了一个强大的CPU和一套丰富的串行接口。通过内置的直通电源插座和可靠的联网,Marvell G.hn GE-EW360F旨在跨高清IPTV网络提供一个完整的解决方案,实现无与伦比的用户体验。Marvell G.hn GE-EW360F具有全部ITU-T G.hn协议栈和强大的软件API,传输速度很高,是性能密集型家庭多媒体流应用的参考设计。

业界的闪存创新
大数据以指数的速度增长,移动计算兴起,需要大量数据的应用不断涌现,这些因素都在促使消费者和企业越来越多地采用闪存存储器。在本届展览会上,Marvell展示了这方面的尖端创新,包括:

- Marvell DragonFly™平台:Marvell创新的DragonFly平台结合了Marvell的单芯片系统技术和新设计的电路板,可直接插入具备PCIe插糟的商用服务器。该平台可用来实现先进的系统解决方案——延迟降低了10-100倍,服务器I/O性能更高,数据中心能耗降低、空间和存储成本节省。

- Marvell助力的OCZ Z-Drive R5:Z-Drive R5采用了OCZ和Marvell基于Marvell 88NV9145芯片联合开发的“乞力马扎罗”原生PCIe转NAND闪存控制器平台,实现了彻底的性能扩展和冗余,同时无需单独的存储控制器,降低了在数据中心中部署高性能固态存储系统的费用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DS1337U+ 0.28MB 9221次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次