处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

欧姆龙首创非接触式睡眠计方案

欧姆龙首创非接触式睡眠计方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-20

方案特点:
*  利用电波 传感器 监测睡眠状态
*  利用加速度传感器判断入睡时间
*  面向Android智能手机的应用“睡眠体内时钟”

应用范围:
*  个人保健


导读:提升睡眠质量,帮您睡的香睡得好的APP近越来越多,下载量也很是可观,可见现代人对睡眠质量的重视。老牌医疗器械厂商欧姆龙也推出两款睡眠仪,令人意 外的是,其目标对手居然是iOS设备上那些睡眠APP?

清爽闹钟功能在iPhone的应用软件Sleep Cycle alarm clock中就已经实现,欧姆龙表示”我们的睡眠计时器精度应该更高。“理由为我们的主机质量只有64g,比起140g的iPhone 4S HSL-001更容易检测到床上的轻微震动。

欧姆龙健康医疗公司发布了用于掌握自己睡眠状态的两款新产品,分别为监测睡眠状态的睡眠计“欧姆龙睡眠计HSL-101”以及检测入睡所花时间及睡眠时间等的“欧姆龙睡眠时间计HSL-001”。该公司代表董事社长宫田喜一郎表示:“睡眠是保持健康的重要因素。因此我们开发了可以掌握睡眠状态,由此提高生活质量的产品。”此次是该公司首次发布睡眠计产品。

能够以非接触方式来检测


欧姆龙睡眠计HSL-101只需放在床边即可对睡眠状态进行记录、分析并做相关显示。就寝时按下“晚安按钮”后开始检测。可在机身上显示睡眠时间(扣除睡眠中醒来的时间后的实际睡眠时间),并同时通过指示器显示睡着的时间段(体动少的状态)、醒着的时间段(体动多的状态)。

HSL-101的特点在于能够以不接触身体及被子等的状态进行检测。利用电波传感器,以微弱电波来捕捉距离传感器1.5m以内的人的动作(翻身及胸部动作),由此判断是处于睡着的状态还是醒着的状态。即使人躺在被子里也可检测。

另外,还可通过该公司的健康管理服务“WellnessLINK”,根据睡眠计的数据对睡眠状态做相关显示,并分析睡眠倾向。

下一页:利用加速度传感器检测睡眠方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次