处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

体积小,光通密度的功率型LED解决方案

体积小,光通密度的功率型LED解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-18

导读:来自Philips Lumileds的全新功率型LED体积缩小80%,为新一代照明解决方案提供的设计灵活性,是现今公司小的LED,伴随仅为2.2 mm2 的底部尺寸和包括白光在内的,从440nm到670nm全色谱覆盖的高流明输出,LUXEON Z为灯具设计师提供业界具商业意义的光通密度。


加利福尼亚,圣何塞 – Philips Lumileds发表的全新LUXEON Z相较于传统功率型LED体积缩小80%,是现今公司小的LED。 伴随仅为2.2 mm2 的底部尺寸和包括白光在内的,从440nm到670nm全色谱覆盖的高流明输出,LUXEON Z为灯具设计师提供业界具商业意义的光通密度。此外,其超紧凑,不含一次光学的封装让设计师在光学设计上具有全新的灵活性,为新一代的灯具设计扫除障碍。

全新LUXEON Z将可与其他方法整合以颠覆现今灯具开发的样式。与市场上其他产品不同,LUXEON Z超越典型的2x2多晶封装的规格,使设计师能够创制出2x2,3x2或6x1规格的单色或多色灯具。基于这一突破,灯具外形的设计限制实际上几乎已经没有,而LUXEON Z能在1平方英寸面积上多设置250颗的能力,可令设计师在光通密度方面的设计能力到达全新水平。

LUXEON Z不仅能简化诸如洗墙灯,娱乐用摇头聚光灯以及基于远程荧光技术的应用产品的开发设计,而且可让工程师在娱乐,建筑景观和特殊照明等细分市场以模块化的方式进行产品开发。此外,无一次光学的封装设计非常容易和客制的二次光学相匹配以消除对复杂和无效的二次透镜的需求。公司预期全系列的半客制化的光学配套产品也将在不久的将来开始供货。

“Philips Lumileds通过聆听客户的声音给予他们创制更多多晶彩色阵列的能力,LUXEON Z 的发表再一次巩固了我们对LED的创新承诺,”Philips Lumileds市场营销副总裁Rahul Bammi说“通过对实现小的高流明封装的持续努力,我们正真真切切的使我们的客户摆脱灯具设计中的束缚。”

 

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次