处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

成本接近模拟方案的电动自行车智能充电方案

成本接近模拟方案的电动自行车智能充电方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-14

【导读】目前电动自行车市场由于价格竞争激烈,为了控制成本充电器以纯模拟电路为主,基于单片机的智能型充电器只在一些高端品牌采用。采用海尔HR6P61P2S4L单片机 的智能型充电器方案成本仅比采用纯模拟电路的充电器高出1元左右,具有很好的市场竞争力,并实现了智能化地调节充电电压和充电电流,而且调节范围宽,并具有过流、过压、过温等保护、坏电池提示等功能。

点击下载成本接近模拟方案的电动自行车智能充电方案详情

提要:
电动自行车质量好坏的重要参数之一是其蓄电池的使用寿命,充电器性能的好坏直接影响着蓄电池的使用效果和使用寿命,本方案是以单片机为控制核心的智能充电器方案。

1. 设计目的:实现成本控制的智能型充电器方案
目前电动自行车市场由于价格竞争激烈,为了控制成本充电器以纯模拟电路为主,基于单片机的智能型充电器只在一些高端品牌采用。采用海尔的HR6P61P2S4L 的智能型充电器方案基本用尽了这款单片机的所有资源,在成本上得到很好的控制,成本仅比采用纯模拟电路的充电器高出1RMB左右,具有很好的市场竞争力并实现了智能化地调节充电电压和充电电流,而且调节范围宽,并具有过流、过压、过温等保护、坏电池提示等功能。

2. 充电模式:
该方案基于蓄电池的充电特性并结合专利研究结果采用阶段式的充电模式,分为:快速充电1,快速充电2,中速充电,恒压充电,高压修复,涓流维持。该模式采用判断充电电流,充电电压,充电时间的方式完成充电整个过程,防止了过流,过压,过温等对电池造成的损害。
下一页:系统架构

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次