处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦在自动测试会议上展出 ATE 解决方案

安捷伦在自动测试会议上展出 ATE 解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-09-13

2012 年 9 月 12日,北京―― 安捷伦 科技公司(NYSE:A)日前宣布,将在 2012 年自动测试会议(AUTOTESTCON 2012)上展出其近发布的多种 ATE 仪器和软件。该会议将于 9 月 11 日至 13 日在加州阿纳海姆迪斯尼乐园度假酒店(Disneyland Resort in Anaheim, Calif.)举行,安捷伦位于 513 号展位。

除了展出广泛的传统仪器之外,安捷伦还继续推出创新的模块化产品、现场测试工具和系统级组件。近推出的所有这些类型的产品都将在展会上亮相。

模块化产品:M9381A 6 GHz PXI 矢量信号发生器具有快 10 µs 的开关切换速度和优异的射频参数性能――大输出功率、卓越的电平精度和 160 MHz 调制带宽――能够增强测试和验证能力。M9703A AXIe 数字化仪支持在单个 4U 高 M9505A 5 插槽 AXIe 机箱中的 多达40 个通道进行相位相干频域分析。

安捷伦将展示三种信号分析仪模块。M9392A PXI 矢量信号分析仪、M9202A PXI 宽带中频数字化仪和 Agilent 89600 VSA 软件在结合使用时,能够对通信、雷达和航空电子信号进行分析。对于多通道和多路输入/多路输出(MIMO)应用,PXI 宽带 MIMO 信号分析仪在多达 4 个通道上提供了每通道 800 MHz 的带宽。N7109A 多通道信号分析仪同样可以在 2、4、6 或 8 个射频通道上提供快速 MIMO 测量、波束赋形和天线码型分析。

现场测试工具:包含 14 种 FieldFox 射频和微波手持式分析仪的强大阵容能够为移动应用提供与台式仪器相媲美的测量精度和达到军用标准的耐用性。这些微波仪器外形紧凑,仅重 3.0 千克(6.6 磅),通过配置可在 9、14、18 或 26.5 GHz 的频率范围内进行电缆和天线分析、频谱分析、矢量网络分析,或同时进行所有这些分析。

信号生成与分析:N5182B MXG 射频矢量信号发生器具有以下特性:3 英寸机架高;+24 dBm输出功率(3 GHz 频率范围内);超低相位噪声;160 GHz 带宽;与传统仪器兼容;以及 3 年保修。近更新的 N9030A PXA 高性能信号分析仪现在配有64 位双核处理器和增强型固件,可加快 FFT 扫描速度,并增加了多种测量(例如杂散搜索)。

系统级组件:全新的 USB 峰值功率传感器和 8990B 峰值功率分析仪提供了 10 MHz 至 40 GHz 频率范围内的测量。为了提高吞吐量和生产效率, N6700 模块化电源系统现在包括从 300 W 到 500 W 七种大功率模块。为了进一步优化测试系统的效率,安捷伦还提供了多种 PXI 开关、PXI 衰减器/开关驱动器和 18 GHz USB 同轴开关。

软件:Command Expert 是免费提供的 PC 应用软件,可简化许多常见应用程序开发环境中的仪器控制。开发人员能够搜索命令;查看文档;构建、执行和调试命令序列,以及在编程环境中使用这些开关序列。

将要发表的论文

安捷伦技术专家还将发表多份论文。论文的题目包括“限度降低总体测试成本的测试战略”、“加快仪器控制和自动化”、“对传统 ATE 进行射频/微波激励的创新方法”以及“在 ATE 环境中测量宽带雷达的挑战”等。

关于时期、时间和位置的信息,请访问 :

www.agilent.com/find/autotestcon 或 www.autotestcon.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次