处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

“节能之星”EFM32应用方案——智能温控器

“节能之星”EFM32应用方案——智能温控器
来源:我爱方案网 时间:2012-09-12

【导读】红外 传感器 感应是否有人在家,万一出门忘了关空调,则自动地关闭空调。开车回家的路上,使用者可以用手机遥控家里的空调开始运转。这样就可以在能源消耗化的前提下,享受舒适的生活环境。本方案利用各种传感器、无线WIFI模块接收网络上的天气预报信息以及用户通过网络传送的控制命令来达到智能控制的目的…

据统计,我国建筑能耗占全国总能耗30%左右,随着人民生活水平的提高,建筑能耗将呈现持续迅速增长的趋势。为了降低建筑能耗、帮助用户节省电费、实现更加人性化的控制,这就要求温度控制器更加的智能。本方案利用各种传感器、无线WIFI模块接收网络上的天气预报信息以及用户通过网络传送的控制命令来达到智能控制的目的。

红外传感器感应是否有人在家,万一出门忘了关空调,则自动地关闭空调。开车回家的路上,使用者可以用手机遥控家里的空调开始运转。这样就可以在能源消耗化的前提下,享受舒适的生活环境。

智能温控器跟踪用户对温度的调整和定制时间表习惯,以及通过网络来获取天气预报。自动帮助用户设定下一星期的温度调整方案。

系统结构
智能温度控制器结构框图

主控制器
EFM32是来自挪威的Energy Micro的全球低功耗的32位微控制器,并且具有丰富的外设接口。在活动模式下执行来自Flash的实际代码时每兆赫所耗电量为180μA,在深度睡眠模式下为900nA,在关机模式下为20nA。
下一页:方案优势

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次