处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

DTS将在IBC 2012上展示的自适应流音频解决方案

DTS将在IBC 2012上展示的自适应流音频解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-09-11

加州Calabasas--(美国商业资讯)--高清音频解决方案领域的企业 DTS , Inc.(Nasdaq:DTSI)今天宣布,该公司将在2012年国际广播电视设备展(IBC 2012)的2.B50展位上展示其支持MPEG-DASH(基于HTTP的动态自适应流)的高清环绕声解决方案。DTS-HD®是一种与MPEG-DASH完全兼容的环绕声编解码器,包括高效的DTS Express™应用,可在单个192 kbps的比特流中提供高清品质的立体声或环绕声,让内容提供商能够在范围几乎不受限制的播放设备上将品质的音频与其内容相匹配。

DTS, Inc.企业战略与开发部副总裁Benn Carr表示:“我们相信MPEG-DASH平台将变革流媒体娱乐服务行业,我们很激动能为这次变革贡献绵薄之力。DASH早已拥有可解除当今流媒体专属模式限制的工具,通过在该平台上整合我们先进的环绕声技术,内容提供商很快将拥有另一种工具,给用户带来的流媒体娱乐体验。”

DTS是DASH行业论坛的创始成员,该论坛由30多家业界的公司组成,他们支持并宣传MPEG-DASH互操作,制定了一系列准则供执行者遵循。可登录dashif.org.了解更多信息。近获批作为ISO标准的MPEG-DASH初意在成为一种通用的自适应比特率(ABR)传输标准,整合了现有专用ABR技术的好元素。

Digital Rapids高级产品经理Tony Huang指出:“MPEG-DASH规格是将内容以自适应比特率传输到联网设备方面迈出的一大步,并允诺简化传输协议‘参差不齐’的情况。通过在的媒体变革和工作流解决方案中对MPEG-DASH规格中的DTS音频予以支持,我们就能在各种设备上为消费者打造具有身临其境感的无缝娱乐体验。我们很高兴能和DTS一起展示完整的MPEG-DASH工作流—从内容准备到在消费设备上播放。”

DTS展位(2.B50)上基于DTS的端到端MPEG-DASH流演示包括:

• Digital Rapids的代码转换工具,创建出采用DTS音频的MPEG-DASH兼容型文件
• 不依赖于castLabs平台的MPEG-DASH客户端,为DTS-HD解码提供支持,以实现无与伦比的环绕声性能并对耳机播放进行音频后期处理
• 基于Android的平板电脑流媒体MPEG-DASH内容,可通过耳机播放DTS音频

有关DTS针对MPEG-DASH的音频解决方案的更多信息,敬请参观DTS位于IBC 2012上2.B50展位的试听室。IBC 2012将于2012年9月7-11日在阿姆斯特丹举行。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次