处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于ARM9的SD/MMC卡控制器的ASIC设计

基于ARM9的SD/MMC卡控制器的ASIC设计
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-10-08
如今多媒体数码产品的迅猛发展,其中,各种音频视频等功能的不断增强,使得系统对于存储介质的性能,容量,安全等方面的要求与日俱增。MMC卡和SD卡均是基于flash的存储设备,近年来,它们以高存储容量,快速的数据传输速率,加上极大的移动灵活性和更高的安全性已经成为闪存市场的标准,其广泛应用于手机,MP3,MP4,掌上电脑等各种产品中。可见,其已经成为面向便携式数码电子产品的SOC芯片中通用的功能接口。

  文章设计的SD/MMC控制器基于一款3G手机基带芯片,其内核采用ARM926EJ,系统总线架构为AMBA,控制器连接到APB总线上。通过分析SD卡和MMC卡的规范,利用Verilog HDL实现了符合该规范的SD/MMC卡控制器IP核,该IP在SMIC的0.13um标准单元工艺库下对模型进行了综合和优化。

  1 SD/MMC卡控制器工作原理

  SD(Secure Digital)卡和MMC(Multi Media Card)卡是市面上常见的两种数据存储卡。SD卡向下兼容MMC卡。

  两者基本特性相同,只是在数据接口以及传输模式上有一些区别:SD卡的数据线为4根,而MMC卡只有1根;SD卡支持安全性保护;而MMC卡支持比特流传输(不限长传输,即必须接受到停止命令时才停止传输)。

  控制器就是通过SD/MMC总线对SD/MMC卡进行初始化,读,写等一系列操作。其总线包括时钟线CLK,命令线CMD,数据线DAT3-DAT0(MMC卡只有DAT0)等。上电后,控制器必须按一定的总线协议传输命令给卡,使其初始化。总线上一共有三种数据格式:命令包,响应包,数据包。由于在传输中数据和命令均有可能出错,命令带有7位的CRC校验码,数据带有16位的CRC校验码。

  控制器对卡进行读操作时,将接收到的串行数据(可能是比特流,也可能是多块)转换为并行数据,存入FIFO。写操作也是相同的,控制器将并行数据从FIFO里面取出,串行发出。

  SD/MMC卡的工作时钟来源于控制器,对卡的命令或数据传输等一系列操作均要与该时钟同步。该时钟可以通过控制器进行配置,以适应不同工作状态中卡正常工作所需的不同时钟频率。需要注意的是,SD卡的工作频率是25Mhz,MMC卡的工作频率是20Mhz.

  总之,控制器不仅要输出合适的工作时钟,还要完成对命令/响应以及数据读写的正常工作,并针对命令和数据进行CRC校验,中断的及时产生和清除。

  2 控制器设计与实现

  2.1 模块划分

  在整个SOC中,我们这片TD基带芯片采用的是ARM926EJ-S内核,系统架构为AMBA总线。在设计中,将SD/MMC卡控制器作为APB的SLAVE挂在APB总线上,ARM通过APB总线来访问和控制该模块。本模块主要分为接口模块,CMD控制模块及DATA控制模块三部分。其结构框图如图1所示。

图1 SD/MMC控制器结构

  接口模块实现与ARM的APB总线相连接,通过该模块,ARM可以对相应寄存器进行读写,从而实现对本模块和外部存储卡的控制。其读写时序按照APB总线读写时序,具体见文献。

  CMD控制模块主要发送和接收CMD线上的信号。控制器发送给卡的命令长度固定为48bit,而从卡接收到的响应长度不固定,有短应答(48bit)和长应答(136bit)之分。

  其中,包含CRC7的子模块,不管是命令还是响应,均要用到CRC校验。

  DATA控制模块主要是通过RXDATA数据线接收数据,并通过TXDATA发送数据。主要的数据传输方式有两种:比特流数据传输和多块数据传输,另外,该控制器还支持无响应包数据传输。为确保传输的正确,包含了CRC16校验的子模块。

  2.2 CMD控制模块的设计

  由于SD/MMC卡的操作命令不一致,在模块中并没有对命令作译码,而是通过软件来设置命令的类型。单块(signalblock data)读数据命令(CMD17),写数据命令(CMD24);多块(multi-block data)读数据命令(CMD18),写数据命令(CMD25)等需要控制模块根据SD_CMD_INDEX寄存器的内容来发布相应的命令,并作不同的状态转换。CMD控制模块的状态转换图如图2所示。

图2 CMD控制模块的状态转换

  2.3 DATA控制模块的设计

  本模块主要功能是向卡发送数据和从卡读取数据,另外,针对SD卡该模块可以通过DATA[3]检测卡是否插入,通过DATA[2]发送读等待信号,通过DATA[1]接收卡送来的中断信号以及通过DATA[0]来检测卡是否处于忙状态。

  APB总线上还有其他一些功能模块,如SPI接口控制器,CAMERA控制器等,由于不能一直占有总线,在对卡进行读写的同时,来不及处理及时收到的数据或来不及获取新的发送数据,所以我们采取数据缓存,添加一个64bytes的FIFO。

  控制器对卡进行读操作时,需要先发送CMD9命令,获得卡的CSD寄存器数据,其中包含了卡的数据长度,卡存储容量,卡时钟速度等。控制器可以持续进行数据读取,直到向卡发送停止传输命令;或者读取指定个数的数据块。

  读数据过程中,如果卡检测到错误,如超出范围,地址对齐错误等,卡会停止数据发送,停在sending-data状态,控制器需要发送停止传输命令,此时,卡会将错误信息,通过响应返回给控制器。

  控制器可以对卡持续进行写数据操作,直到向卡发送停止传输命令;或者指定个数的数据块写完。写数据过程中,如果卡检测到错误,如写保护,地址超出范围,地址对齐错误等,卡会停止数据的接收,停在Receiving-data状态,控制器需要发送停止传输命令,此时卡会将错误信息,通过响应包返回给控制器。一个数据块写完后,卡需要一段时间将这块数据写到内部Flash中,控制器需要查询卡的状态,等卡写完数据后,才能发送下一个命令。

  2.4 CRC的算法设计

  在CMD控制模块和DATA控制模块中均用到CRC校验。CMD控制模块中用的是CRC7,其公式是G(x)=x7+x3+1。实现其算法的逻辑图如图3。

图3 CRC7生成逻辑

  在DATA控制模块中用的是CRC16,其公式是G(x)=x16+x12+x5+1。算法逻辑图同CRC7类试,这里我们不再赘述。

  两种校验本质相同,后者精度更高,适应数据尤其是长数据的传输校验。

  3 功能验证与综合

  使用Mentor公司的ModelSim软件进行仿真,该软件许可在PC、Solaris、HP-UX或Linux平台上使用,支持VHDL或Verilog硬件描述语言(HDL)仿真。它支持所有器件的行为级仿真和VHDL或Verilog仿真激励。

  为了测试设计的正确性,编写了testbench模块,其中包括一个用HDL描述的SD卡的原型(使得控制器能够对该卡进行操作),包括产生时钟信号,输出命令,读写的数据,产生的中断等。下面以测试SDMMC读写寄存器,发送命令接收响应,4线块数据(block data)传输等为例来说明:

  当满足片选信号后,APB总线对内部寄存器先进行配置,然后确定命令的发送,并附上CRC7的校验码,后接收响应和响应的CRC7校验码。

  对流传输,单块,多块数据等所有传输方式进行完仿真,利用目前业界流行的综合工具:SYNOPSYS公司的DesignCompiler对其综合。经过对Script脚本约束的设定,通过DC将控制器的时序和面积进行优化,工作频率满足手机基带芯片频率125Mhz(可到200以上),面积在3万门,比主流的4万门有所降低,节省了面积。

  后采用Xilinx公司的xc4vlx200-10ff1513芯片进行FPGA验证,测试结果表明该控制器可以对市面上主流SDMMC卡进行数据传输,符合整个SOC的要求。

  4 结语

  验证结束后,利用中芯国际的0.13um的工艺库对上面的设计进行封装制造,就实现了的SD1.0和MMC3.31协议,并将其嵌入到ASIC中,使得TD终端具有外部扩展存储性,节约用户开销。不仅如此,该控制器可作为一个成熟的IP核,移植到各种基于多媒体处理的ASIC芯片中去,其应用十分广泛。

  作者创新点:该IP核的设计,为TD-SCDMA终端基带芯片以及类似手持SOC提供外接扩展存储卡的功能,且具有广泛的可靠移植性用于其他芯片中。

 

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次