处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联发科推第二代EDGE方案瞄准40美元以下机种

联发科推第二代EDGE方案瞄准40美元以下机种
来源:精实新闻 时间:2012-09-11
联发科 (2454)推出专为新兴市场所设计,第二代 EDGE 超低价手机单晶片解决方案MT 6250,将瞄准美金40元以下的入门机种,以更丰富的多媒体互动及全触控的类智能体验,提供广大的新兴市场有更具高性价比的新选择。

根据市场研究机构Strategy Analytics的报告显示,至2013年全球将销售超过300万支超低价功能手机,新兴市场不但占比将高过一半,其中中国和印度将带动整体销售成长。即使全球手机市场的成长已逐渐由智慧型手机所主导,新兴市场对于超低价功能手机的强劲需求仍绝对不容忽视。

联发科表示,MT6250搭载软体解决方案,提供直觉流畅且功能多样的使用介面,同时内建64Mb pSRAM记忆体,在不影响轻薄手机的设计质感前提下,以更大的记忆体空间提供客户弹性搭载更多丰富的软体应用。此外也支援联发科MRE软体平台,满足功能机消费者快速上网连结与下载各种包括Facebook、Twitter及Yahoo!等各种社群服务的应用需求,同时支援全触控萤幕操作。

联发科总经理谢清江表示,联发科致力于提供客户更丰富多元的手机解决方案, MT6250以超高性价比的高整合软硬体解决方案,支援强大的多媒体及上网应用功能,带给消费者绝佳的手机娱乐。

MT6250现已进入量产阶段并广为市场上多款终端手机采用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次