处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xilinx推出业内个PFM电机控制方案

Xilinx推出业内个PFM电机控制方案
来源:我爱方案网 时间:2012-09-11

【导读】Xilinx在电机控制领域也爆出惊人之作----率先在业内用先进的PFM算法和FPGA实现了电机控制方案,与目前业内常规的PWM电机控制方案相比,有三大突出优势:时延降低10倍、更低EMI和更高能效。欲知详情,请看下文对Xilinx专家的专访。

今天消费类和低端工业电机控制设备市场主要采用的还是基于PWM算法的电机控制方案,而且主要基于MCU和DSP平台,但这些用PWM算法实现的电机控制方案都有一个很大的不足,即PWM电机控制方案的输出端波形有很多高值谐波,这就不可避免地带来难以解决的EMI问题,其次PWM电机控制方案还有能效不够高和时延较长的问题。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次