处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛灵思收购嵌入式Linux方案提供商PetaLogix

赛灵思收购嵌入式Linux方案提供商PetaLogix
来源:EEWORLD 时间:2012-09-07

2012年8月30日,中国北京 — All Programmable技术和器件的企业 赛灵思 公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布 收购 嵌入式Linux 解决方案提供商 PetaLogix 。随着Linux解决方案成为越来越多依赖赛灵思 All Programmable技术的嵌入式应用的必备之选,收购PetaLogix及其PetaLinux技术, 加强了赛灵思致力于为客户提供好的Linux解决方案的能力和承诺。

赛灵思嵌入式软件首席科学家Tomas Evensen指出:“PetaLogix一直是推动赛灵思可编程技术在嵌入式市场不断普及的重要后援。他们初针对MicroBlaze™和PowerPC®处理器推出了Linux版本,现在又为Zynq™-7000 All Programmable SoC提供了Linux版本和工具链。凭借其精湛的技术、出色的工具集和丰富的专业技术,PetaLogix占据了独特的有利地位,能帮助赛灵思进一步缩短产品上市时间,并积极推动我们在嵌入式市场领域以及我们所服务的所有关键垂直市场的发展。”

PetaLogix由John Williams博士于2005年成立。当时John Williams博士在昆士兰(Queensland)大学担任研究员,随后于2007年成立了一家私人控股公司。PetaLogix的旗舰产品PetaLinux SDK是一款采用先进的专利技术的嵌入式Linux解决方案,由昆士兰大学开发,随后由PetaLogix购买,现被众多的通信、汽车、医疗和工业企业所广泛使用。

Williams博士表示:“我们两家公司在许多项目中的合作都很成功,我们共同为客户提供了处理和Linux 操作系统解决方案。我们非常高兴能够成为赛灵思致力于实现嵌入式Linux事业的一份子。PetaLogix的商用Linux版本和嵌入式Linux SDK工具都是易用型解决方案,能满足大多数开发人员的需求,而且无需他们成为资深的Linux专家、也不必固定BSP模式,就能完成开发工作。”

PetaLinux嵌入式Linux SDK包含了构建、开发、测试和部署针对赛灵思FPGA和Zynq-7000 All Programmable SoC的嵌入式Linux项目所需的一切。Zynq-7000 All Programmable SoC系列产品将ARM®的处理系统与先进的可编程逻辑紧密集成在一起。Zynq-7000器件提供了堪比ASIC 的性能与功耗,FPGA 的灵活性以及微处理器简便的可编程性,可支持可编程系统集成,提高系统性能,降低材料成本,终提高设计生产力。

Pico Computing公司的首席执行官Jaime Cummins指出:“随着赛灵思推出Zynq-7000 All Programmable SoC等产品不断丰富其处理产品系列,开发人员希望Linux解决方案能为底层硬件进行优化。PetaLogix提供了出色的解决方案,能充分满足这种需求。我们多年来与这两家公司的合作非常开心,满足了我们有关项目对SoC设计软/硬件可编程性的高性能与灵活性需求。”

如需了解关于PetaLogix针对赛灵思All Programmable 技术的Linux解决方案的更多信息,敬请访问://china.xilinx.com/products/intellectual-property/1-14X5UD.htm。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次