处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全球办公室LED照明灯具调光解决方案

全球办公室LED照明灯具调光解决方案
来源:国际电子商情 时间:2011-09-29
    过去几年来,高亮度LED(HB-LED)在每封装流明输出和光效(单位为lm/w)方面的性能快速提升,同时随着LED发光体成本的下降,LED照明市场获得了快速持续的发展,正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED亮度的调节功能成为了LED照明设计师棘手问题。

目前传统灯具主要存在的调光器:包括可控硅调光器(前切式),电子式调光器(后切式),与遥控调光器(红外线或RF式),以及一些商用照明调光系统。

 使用电子式调光器必须施工更改灯具接线(一般墙壁开关只有接往一条交流电线,无法提供电源给电子线路),装置成本较高。遥控调光器可以添加许多先进功能,比如调色调光等。但有遥控器昂贵,容易遗失,公共场合不便使用。更为糟糕的是,电子式调光器和遥控器,都需要灯具需要搭配相同厂牌的调光器,所以没有统一规格。也就是因为各厂牌互相无法兼容,所以现有市场很小,未来也不太可能普及。

  可控硅调光因为不用改变接线,装置成本较低,各厂牌硅控调光器的性能和规格差别不大,欧美家庭普遍安装了硅控调光器。因此,在LED取代白炽灯的过程中,必须解决与可控硅调光器的搭配调光问题。目前通过可控硅调光器实现LED调光功能也成为了目前市场的一个热点。

  但与此同时,可控硅调光器也有三大不足之处:,功率因数会变差,导通角愈短,功因就愈差。调到1/4亮时,功率因素将低于0.25。第二,效率会变差,因为在调暗时,负载不足,会造成硅控管提早关闭,造成LED 灯无法稳定工作,出现闪烁不定的问题。欲解决闪烁问题,通常要加装泄流电阻,通过在泄流电阻上消耗功率以维持硅控管的正常操作。这样,就出现了能源的浪费,也就违背了原先调光节能的本意。在轻载时,使用可控硅调光器系统效率只有约10%。第三,还存在着匹配问题,要开发一种与市面上数十种品牌的可控硅调光器,要保证相容的可调光LED灯具,是相当困难的。

  综上所述,针对目前的市场状况,在现阶段,为了取代传统灯具,LED的调光技术发展将以高效、高兼容性的可控硅调光解决方案为主。但在LED成为主流照明光源后,将开发设计针对LED光源特性的更为高效便捷的调光技术。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次