处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Windows应用商店目前已有820个Win 8应用程序

Windows应用商店目前已有820个Win 8应用程序
来源:cnbeta 时间:2012-09-06

RTM版Windows 8操作系统软件合法地提供给一些人已经有几个星期了。自从这个RTM版完成之后,Windows 8的“新式的”应用程序数量也一直在强劲增长。上个星期,Windows应用商店可供下载的Windows 8应用程序为666个,比前一个星期增加了195个。

自从Windows 8 RTM版发布以来一直跟踪新的Windows 8应用程序数量的McAkins Online网站称,本星期Windows 8应用程序的数量为777个。几个小时之后,这个网站发布的更新的数据,称Windows 8应用程序的数量达到了820个,也许多达到839个。

在过去的几个星期,Windows应用商店已经增加了一些“新式的”应用程序,包括个人金融应用“ All About the Money”。还有一个用于在线购物券服务Groupon的应用程序。但是,这个应用程序好像不是Groupon授权的官方应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次